Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Vlies
2Elément de noyau extrudé, non résistant à la traction
3Conducteurs toronnés en couches
Elément de noyau extrudé non résistant à la traction
2Elément de noyau résistant à la traction
3Elément de noyau résistant à la traction
Blindage général avec angle de tressage optimisé
2Gaine intérieure surmoulée par extrusion
3Elément de noyau résistant à la traction
Le toronnage en couches est nettement plus facile à réaliser et c‘est pourquoi il est offert sur le marché sous forme de ce que l‘on appelle des câbles "compatibles chaînes" à bas prix. Toutefois, ce qui semble être de prime abord alléchant risque cependant bien vite de s‘avérer être une faute onéreuse lorsqu‘un "tire-bouchon" se met à immobiliser l‘installation qu‘il alimente. Quelle est la source de ces problèmes ? Pour se faire une idée, il est judicieux de jeter un coup d‘oeil sur la structure d‘un câble voir photo 1.
Dans le cas du toronnage en couches, les conducteurs du câble sont toronnés en plusieurs couches autour d‘un centre, plus ou moins serré, la plupart du temps sur une longueur relativement importante puis pourvus d‘une gaine extrudée. Pour ce qui est des versions blindées, à cela vient s‘ajouter un recouvrement des conducteurs d‘un bandage textile ou d‘un film. Qu‘advient-il dès à présent au cours de l‘exploitation à un câble - par exemple à 12 conducteurs - ainsi conçu ? La flexion refoule le mouvement du conducteur situé dans le rayon intérieur du conducteur et tend le conducteur situé dans le rayon extérieur. Au début, tout va bien dans la plupart des cas étant donné que l‘élasticité du matériau est encore suffisante. Toutefois, il ne faut pas attendre longtemps avant que la fragilisation du matériau donne lieu à des déformations irréversibles et les conducteurs se créent leurs propres "zones d‘écrasement et d‘élongation" en quittant leur voie de guidage" : Le tire-bouchon se forme et, la plupart du temps, la rupture de conducteur ne tarde pas à survenir.
Le croisage en faisceau élimine ces problèmes grâce à sa vie intérieure extrêmement complexe et à toronnages multiples. Ici, les torons sont préalablement toronnés avec une longueur de pas spéciale et les conducteurs qui en résultent sont de nouveau toronnés en faisceaux de conducteurs individuels. En présence de grandes sections, cela a lieu autour d'un noyau. La prochaine étape consiste en un nouveau toronnage de ces faisceaux de conducteurs autour d'un noyau résistant à la traction, un véritable gripage autour du noyau voir photo 2.
Du fait du toronnage multiple des conducteurs, tous les conducteurs changent à une même distance plusieurs fois du rayon intérieur au rayon extérieur dans la boucle du câble. Par conséquent, les forces de traction et d‘écrasement se trouvent compensées autour du noyau particulièrement résistant à la traction qui procure à la structure du câble la stabilité intérieure requise. C‘est ainsi que le toronnage demeure stable, même en présence de contraintes par courbure maximales voir photo 3.
Les blindages de câble doivent fondamentalement remplir deux tâches, à savoir :
Protection des signaux de câble contre les parasites externes
Blindage de protection contre l‘émission de parasites
Ces deux tâches sont extrêmement importantes du fait que des signaux
erronés sont susceptibles de provoquer des dommages consécutifs considérables
dans l‘installation. En outre, ce point est particulièrement problématique
étant donné qu‘un blindage erroné n‘est normalement pas
décelable de l‘extérieur et que la localisation de l‘erreur est, par conséquent,
extrêmement difficile. Comment de tels problèmes peuvent-ils
donc apparaître ?
La réponse réside de nouveau dans la vie intérieure du câble : Le blindage
est-il dimensionné en fonction du mouvement du câble ? Autant il
est facile de blinder un câble posé à demeure et autant il est difficile
d‘assurer un blindage en permanence au cours du mouvement.
A titre d‘exemple, pour ce que l‘on appelle les câbles "compatibles chaînes", les conducteurs du câble sont entourés d‘une couche intermédiaire avec film ou bandage textile. Celle-ci a pour but d‘assurer la séparation entre les conducteurs et le blindage. Ce qui fonctionne pour une pose à demeure ne suffit souvent pas pour un câble en mouvement. En effet, les films ou les bandages tissés ne créent pas de liaison entre le toronnage, le blindage et la gaine et, risquent de se dissocier littéralement sous l‘effet des contraintes. A la suite de quoi, le blindage métallique frotte contre l‘isolation des conducteurs et l‘use – les courts-circuits sont alors inévitables !
La fabrication du blindage proprement dit est ainsi onéreuse et exige du temps, ce qui a pu avoir pour effet que les câbles à blindage externe ou même seulement par enroulements de fils simples soient utilisés. Les inconvénients sont flagrants : Les blindages externes ne présentent déjà à l'état stationnaire qu'un effet de blindage restreint – le mouvement et l'élongation réduisent cette protection encore plus. Le type de blindage constitue par conséquent un point important qui n'est pas mentionné dans certains catalogues.
Ces points faibles, igus® les élimine avec des couvertures linéaires jusqu‘environ 70 % et optiques jusqu‘ environ 90 % grâce à une vie intérieure dont la construction est optimisée. C‘est ainsi que pour quasiment tous les câbles blindés chainflex®, une gaine intérieure surmoulée par extrusion est appliquée dans la structure du câble. Cette "deuxième gaine" remplit deux tâches, à savoir :
Elle maintient/consolide la structure du câble et conduit chaque conducteur individuel tel un canal.
Elle fait office de base ferme et ronde pour un blindage extrêmement serré.
Un angle de tressage du blindage, déterminé lors d´essais de longue durée, neutralise les forces de traction de façon sûre et est ainsi optimal pour l'utilisation en chaînes porte-câbles.
Grâce à la gaine intérieure stable, le blindage ne peut pas se déplacer de façon incontrôlée.
De son côté, le blindage exerce une protection antitorsion sur la structure toronnée.
Noyau à effet de soulagement des forces de traction
Croisage en faisceau
Gaine intérieure surmoulée par extrusion pour version blindée
Blindage fermé
Angle de tressage du blindage optimisé
Gaine surmoulée par extrusion
Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h
24h/24