Axiallager

Axiallager mit technischer Zeichnung
Im Gegensatz zu Axiallagern aus Metall zeichnen sich xiros Axiallager durch ihr geringeres Gewicht aus. Sie bringen einen leichten Lauf mit, was daran liegt, dass die Kugeln den Widerstand des Schmiermittels nicht überwinden müssen. Zudem zeichnen sie sich durch geringe Reibwerte aus mit einer guten Verschleißbeständigkeit. Da sie keine zusätzliche Schmierung brauchen, sind die Axiallager sauber und hygienisch und eignen sich besonders für Anwendungen in der Medizin- und Verpackungstechnik. Zusätzlich kommen Anwendungen in der Lebensmittelindustrie in Frage, da unsere Axiallager aus Kunststoff mit Edelstahlkugeln FDA-zertifiziert sind. Axial-Nadellager sind nicht Teil des Sortiments.
Jetzt im Online-Shop kaufen

Alles zu unseren Axiallagern im Überblick:

Was sind Axiallager?

Axiallager, auch Drucklager genannt, sind da, um Axialkräfte in Achsrichtung der Welle abzufangen. Durch ihre Bauweise eignen sie sich ideal für geringe bis mittlere Drehzahlen mit geringen Zentrifugalkräften bei hoher Steifigkeit.

Rillenkugellager gemäß DIN 625 realisieren hingegen die Aufnahme radialer Lasten, wobei auch kleinere bis mittlere axiale Kräfte aufgenommen werden können. Wirken die Kräfte in Richtung der Welle oder Achse, so spricht man von Axialkräften.

Um diese Kräfte abzuleiten, reichen Standard-Rillenkugellager nicht aus. Hierfür sind Kugellager nötig, die eine Verschiebung in Achsrichtung unterbinden. Axiallager ermöglichen die Lastverteilung auf alle Wälzkörper, ganz anders wie es bei den Radiallagern der Fall ist.
Axiallager-Zeichnung
Axiallager-Zeichnung

Wo kann ich die Axiallager kaufen?

Einreihige Axiallager Einreihige Axiallager, einseitig wirkend

Wie sind Axiallager aufgebaut und was sind ihre Vorteile?

Axiallager im Querschnitt
Die Lagerscheiben unserer Axiallager bestehen aus dem von igus entwickelten Hochleistungskunststoff xirodur. Dieser macht die Verwendung von Schmierfetten überflüssig, was wiederum eine Ersparnis bei den Wartungskosten bedeutet. Die Kugeln können wahlweise aus Edelstahl oder Glas bestehen. Somit sind die xiros Axiallager aus Kunststoff:

✔️ korrosionsbeständig,
✔️ unmagnetisch (bei der Vewendung von Glaskugeln) und
✔️ beständig gegenüber Chemikalien.

Die angegebenen Abmessungen von Axialkugellagern gelten nach der DIN 711 Norm. Im Sortiment befinden sich einseitig wirkende, einreihige und zweireihige Axiallager. Die zweireihigen Axiallager eignen sich insbesondere dann, wenn eine höhere Lastaufnahme erforderlich ist.

Wann werden Axiallager eingesetzt?

Axiallager werden eingesetzt, wenn eine hohe Steifigkeit, geringe Fliehkräfte und geringe bis mittlere Drehzahlen gefordert sind. In der Regel eignet sich diese Art des Lagers nicht für radiale Belastungen. Bei Bedarf werden sie mit Radiallagern kombiniert. Radiallager sind so konstruiert, dass sie Kräften, die in vertikaler Richtung auf die Welle wirken, standhalten, aber auch radiale Kräfte mit hohen Drehzahlen aufnehmen können. Einige Wälzlager sind in der Lage sowohl radiale als auch axiale Kräfte zu tolerieren, die auf eine Welle einwirken.

Axiallager-Tabelle

BaugrößeInnen-⌀ [mm]Außen-⌀ [mm]Breite [mm]
5110010249
51104203510
51104 (doppelreihig)204710
    

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.
Freitags von 8 - 16.30 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.


The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH