Linearachsen mit Spindelantrieb

Spindelachsen Überblick
Der Spindelantrieb gehört zu den Antriebssystemen der Linearantriebe. Die translatorische Bewegung des bewegten Körpers wird dabei von einer rotierenden Gewindespindel erzeugt und auf die Spindelmutter übertragen. Es wird also eine Drehbewegung in eine lineare Bewegung umgewandelt. 

drylin® Linearachsen mit Spindelantrieb sind für Positionieraufgaben aller Art konzipiert. Die Linearverstellung erfolgt über Trapezgewindespindeln unterschiedlicher Größe oder über Steilgewindespindeln, die sowohl manuell als auch elektrisch in Bewegung gesetzt werden können. Die max. Verfahrgeschwindigkeit beträgt je nach Gewinde und Belastung bis zu 1,6 m/min. Bei jeglichen Linearantrieb-Systemen ist die Länge des Hubs frei wählbar. Bei gleitgelagerter Spindel ist ein Hub von max. 1.500 mm, bei kugelgelagerter Spindel eine Hublänge von 1.000 mm möglich.
Das finden Sie auf dieser Seite:

Unsere Spindelachsen auf einen Blick

Hier finden Sie einen Überblick über unser Produktportfolio der Linearachsen mit Spindelantrieb. Ob mit Rundwellen oder Linearschienen - hier finden Sie die richtige Spindeleinheit.

Linearachsen SHT

Linerachsen drylin® SHT
  • Antrieb: Trapez- oder Steilgewindespindeln
  • Gleit- und kugelgelagerte Gewindetriebe
  • Wellen aus Aluminium, Stahl oder Edelstahl
  • Quattroschlitten oder kurzer Kompaktschlitten
  • Online konfigurierbar
Mehr zu Linearachsen drylin SHT

Linearachsen SLW

Linearachsen drylin® SLW
  • Linearachsen basierend auf drylin W-Führungen
  • Antrieb: Trapez- oder Steilgewinde
  • Verwindungssteife Doppelwellenprofile
  • Viele Schlitten- und Schienenvarianten
  • Manuelle und motorische Verstellungen möglich
Mehr zu Linearachsen drylin SLW

Linearachsen SAW

Linearachsen drylin® SAW
  • Linearachsen basierend auf drylin W-Führungen
  • Antrieb: Trapez- oder Steilgewinde
  • Robuste hohe Bauform
  • Einbaufertig mit Schritt- oder Gleichstrommotoren
  • Dynamische Kugellagerung
Mehr zu Linearachsen drylin SAW

Miniatur Linearachse SLN/SLNV

Linearachsen drylin® SLN/SLNV
  • Basierend auf drylin N-Flachführungen
  • Antrieb: Trapez- oder Steilgewinde
  • Kompakte Bauform
  • Spieleinstellung am Schlitten
  • Präzise durch Federvorspannung
Mehr zu Linearachsen drylin SLN

Einrohr-Linearachse SET

Linearachsen drylin® SET
  • Schmiermittelfreie Einrohrverstellung
  • Antrieb: Trapezgewinde
  • Einfaches, glattes Design
  • Geringes Gewicht durch Aluminium & Kunststoff
  • Temperaturbeständig bis +50 °C
Mehr zu Einrohr-Achsen easytube

Flache Linearachsen SLT

Linearachsen drylin® SLT
  • Basierend auf drylin T-Miniatur-Führungen
  • Antrieb: Trapez- oder Steilgewinde
  • Flache und kompakte Bauform
  • Schlitten mit individueller Spieleinstellung
  • Variable Spindelanordnung
Mehr zu Linearachsen drylin SLT

Vorteile von Spindelachsen

Wenn eine kosteneffektive, einbaufertige Lösung gewünscht wird, dann sind Spindelachsen oft die erste Wahl. Welche Vorteile der lineare Antrieb mit Hilfe einer Spindel gegenüber anderen Systemen noch hat, sehen Sie hier:
 
präzise

Präzise Positionierung

Durch die direkte Umwandlung der rotierenden Bewegung von der Spindel in eine lineare Bewegung wird eine sehr genaue und wiederholbare Positionierung erreicht Dies ist in Anwendungen mit engen Toleranzen und hoher Präzision von entscheidender Bedeutung.
Kompakt

Kompakte Bauweise

Spindelachsen gibt es auch in besonders kleinen Ausführungen. Durch Ihre kompakte Bauweise sind sie für alle Anwendungen perfekt, bei denen nur ein kleiner Bauraum zur Verfügung steht. Entdecken Sie hierzu auch unsere komplette Miniatur Reihe.

Heavy duty

Hohe Belastbarkeit

Spindelantriebe in Linearmodulen sind in der Lage sehr hohe Lasten zu tragen und zu bewegen. Im Gegensatz zu zum Beispiel den flexiblen Zahnriemen können Spindelachsen durch ihre geringe Steifigkeit eine effiziente Kraftübertragung gewährleisten.

Bewegung

Reibungsarme Bewegung

Linearmodule mit Spindelantrieb sind besonders reibungsarm. Durch die konstante, präzise Bewegung des Spindelantriebes wird Reibung minimiert und somit auch der Verschleiß an den Bauteilen. Dies sorgt für eine längere Lebensdauer der ganzen Spindelachse.

Aufbau einer Spindelachse

Eine Spindelachse enthält mehrere komplexe Bauteile, die perfekt in einander greifen müssen. Ein präziser Aufbau spielt eine tragende Rolle für die Leistungsfähigkeit und die Genauigkeit der Linearachse. Hier sehen Sie die wichtigsten Bauteile auf einen Blick.
Spindelachse von igus im Querschnitt
1. Lagerung
Durch eine hochwertige Lagerung werden Reibungswerte minimiert und zudem eine gleichmäßige Drehbewegung gewährleistet. In der Regel werden hier Rollen-, Kugel- oder Gleitlager eingesetzt. igus® setzt bei allen Linearschienen mit Spindelantrieb auf Kunststofflager und Kunststoffmuttern ohne Schmierung.

2. Welle
Linearachsen mit Spindelantrieb können beispielsweise mit freitragen Rundwellen, aber auch voll unterstützt mit Linearschienen ausgestattet sein. Bei igus® können Sie, je nach Anwendung, aus 3 verschiedenen Wellenmaterialien wählen: Aluminium, Edelstahl oder auch Karbon.

3. Spindel
Die Spindel bildet das eigentliche Herzstück der Spindelachse. Diese dreht sich um die eigene Achse und überträgt damit die Bewegung. Sie ist ein zylindrisches Bauteil, dass es in verschiedensten Ausführungen gibt. Bei igus® finden Sie Trapezgewinde und Steilgewinde in zahlreichen Steigungen.
4. Grundkörper
Der Grundkörper der Linearachse mit Spindelantrieb hält die einzelnen Bauteile stabil zusammen. Auch dieser kann aus verschiedenen Materialien bestehen wie zum Beispiel Edelstahl, Aluminium, Zink oder Kunststoff. Gerne finden wir gemeinsam das passende Material für Ihre Anwendung.

5. Spindelzapfen
Der Spindelzapfen trägt dazu bei, die Spindel in einer festen und stabilen Position zu halten. Er sorgt dafür, dass die Spindel sich nicht seitlich bewegt oder wackelt, während sie rotiert oder linear bewegt wird. Somit spielt er besonders für die Präzision eine große Rolle.

6. Zubehör
Wenn die Spindelachse fertig aufgebaut ist, fehlt natürlich noch das passende Zubehör. Hier können Anwender zwischen mechanischen und elektrischen Optionen wählen. Die Klassiker sind hierbei wie im Beispiel zu sehen das Handrad, aber auch passende Elektromotoren.

Verschiedene Materialien innerhalb der Achse

lead srew

Spindelmaterialien

igus setzt bei allen drylin Lineareinheiten auf selbsthemmende Trapezgewindespindeln aus Stahl und Edelstahl. Für spezielle Anwendungsfälle sich auch Spindeln aus hartbeschichtetem Aluminium auf Anfrage lieferbar. Bei einigen Baureihen sind zudem  Steilgewindespindeln aus Edelstahl optional erhältlich und konfigurierbar. Durch diese Optionen sind wesentlich höhere Verfahrgeschwindigkeiten und Steigungen realisierbar.
Wellenmaterial

Wellenmaterialien

Wellen aus hartanodisertem Aluminium gehören zum Standardsortiment und sind die meistgenutzte Version. Der Grund liegt in geringen Reib- und Verschleißwerten und kurzen Lieferzeiten. Wird auf die Bauart der Linearachsen mit Spindelantrieb (SHT) gesetzt, so sind zusätzlich zum Aluminium Wellen aus Stahl oder Edelstahl denkbar. Gerne finden wir mit Ihnen gemeinsam die passende Ausführung.
iglidur

Lagermaterialien

Ohne Einsatz von externen Schmiermittel und zusätzlich wartungsfrei? Das trifft für alle Lagerstellen der drylin Lineareinheiten für die Antriebstechnik zu. Die Hochleistungskunststoffe sind optional für Anwendungen mit Hochtemperaturen bis zu +180 °C (iglidur X) erhältlich. Werden FDA-konforme Komponenten gefordert, dann schaffen Lagermaterialien aus iglidur A180 Abhilfe.

DDX

Antriebstechnik Konfigurator

Individuelle Spindelachsen nach Ihren Wünschen

Mit dem Online-Konfigurator für die Antriebstechnik erhalten Sie nach Eingabe Ihrer Anforderungen Linearantriebe mit Spindel-, Zahnriemen oder Zahnstangenantrieb, die Sie nach Ihren Bedürfnissen konfigurieren können. Auch Motoren, Motorsteuerungen und weiteres Zubehör für Ihre Linearantriebe können direkt mit bestellt werden.
  • Schnelles und einfaches Konfigurieren
  • Optionales Zubehör
  • Ausführliche Stückliste
  • Schnelle Lieferung*
Zum Antriebstechnik Konfigurator
* Wenn es besonders schnell gehen soll: Vorkonfigurierte Linearantriebe mit und ohne Elektromotor finden sie auch in unserem Antriebstechnik Online Shop.

Anwendungsbeispiele mit Spindelachsen


Kostenloses Muster & Whitepaper

Miniatur Spindelmuster

Muster Bestellen Sie jetzt ihr kostenloses drylin® Miniatur-Linearmodul im praktischen Brillenetui und überzeugen Sie sich selbst von unseren Spindelachsen.
Muster anfordern

Whitepaper Download

Whitepaper Antriebstechnik Linearachse mit Spindelantrieb oder doch Zahnriemen? Finden Sie heraus, wann sich welche Antriebselemente lohnen.
Whitepaper herunterladen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.
Freitags von 8 - 16.30 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.


The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH