Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)

Applicazioni di successo nel settore delle gru

Gru portuali

Carichi pesanti, lunghi periodi di utilizzo nelle più svariate condizioni­­atmosferiche – negli impianti portuali, le gru devono garantire le migliori prestazioni. Ed è proprio ciò che avviene quando vengono utilizzate le nostre catene portacavi e i nostri cavi flessibili. Da molti anni, in oltre 10.000 porti, i nostri prodotti hanno avuto ottimi risultati grazie ai materiali resistenti alla corrosione, esenti da manutenzione e con lunga durata d'esercizio. In ogni tipo di applicazione: gru ship-to-shore, gru per la movimentazione di rinfuse, portacontainer gommati RTG, su rotaie RMG, gru Goliath, spreader e reach stacker. Specialmente in quei settori, che devono operare con tempi strettissimi e/o garantire massimi livelli di sicurezza, le catene portacavi sono una valida (e silenziosa) alternativa ai più comuni sistemi con blindosbarre, festoni e avvolgicavi.

Gru portacontainer nel Porto di Amburgo

Quattordici gru portacontainer presso il Terminal HHLA Altenwerder (CTA) sono provviste di sistemi per catene portacavi per l'alimentazione e la trasmissione dati ai carrelli del portale.

Gru STS ad Anversa

Ad Anversa, 12 gru ship-to-shore sono state attrezzate con robuste catene portacavi heavy duty per corse lunghe, a volte oltre 400 metri.

Gru per il caricamento dei container

Poiché questo porto si trova nelle immediate vicinanze di un'area residenziale, si è scelto di equipaggiare la gru con la catena roller P4 a bassa rumorosità e a prova di guasto.

Gru per lo scarico delle navi

Per il braccio di questa gru STS, la sostituzione del sistema a festoni con catene portacavi ha portato un risparmio di tempo e denaro.

Carroponte

La sostituzione del vecchio sistema portacavi con la catena P4 ha incrementato la durata d'esercizio della gru. Il funzionamento della catena è molto più silenzioso, mentre l'usura è nettamente inferiore.

Catena portacavi con ruote su gru STS

Per l'alimentazione e la trasmissione dati sul carrello ad alta velocità si è scelta una catena portacavi con ruote.

Gru indoor

Le gru a portale sono progettate per movimentare determinati carichi sopraelevati all'interno di un edificio, per es. nelle fabbriche lungo le linee di assemblaggio. Tempi di inattività ridotti, bassi requisiti di manutenzione e affidabilità funzionale del sistema sono cruciali sul piano economico, ma anche per la sicurezza sul lavoro. I nostri sistemi di alimentazione sono stati sviluppati per diverse condizioni operative, ma anche per soddisfare le varie norme dei mercati internazionali. Sono progettati in modo ottimale, come sistema completo o componente singolo e con una durata d'esercizio calcolabile.

Gru per cementificio

In questo impianto per lo stoccaggio e la rimozione dei fanghi di depurazione in un cementificio, la catena portacavi si è rivelata una soluzione flessibile e versatile, installabile in spazi ridotti.

Gru indoor: spazio di stoccaggio maggiore del 50%

La gru indoor ha un'altezza di installazione estremamente ridotta. La nostra soluzione con catene portacavi preassemblate ha aumentato del 50% lo spazio di stoccaggio.

Gru indoor resistente agli agenti chimici

I sistemi per catene portacavi in plastica per l'alimentazione delle gru di processo sono utilizzati con successo da diversi anni in questo impianto di zincatura a caldo con elevati carichi acidi.

Gru indoor per fonderie

Tre gru gestiscono il trasporto dei container di metalli liquidi verso la fonderia. L'ambiente molto caldo e l'alto tasso di contaminazione pongono requisiti severi al sistema di alimentazione.

Gru indoor per la lavorazione del metallo

Le nostre catene portacavi si sono rivelate molto utili in questa applicazione per gru indoor: in tre anni, il sistema soggetto a carichi intensi e sfridi metallici, non ha mai riportato un guasto.

Gru per coils in acciaieria

In questa gru, gli avvolgicavi motorizzati richiedevano molti interventi di manutenzione. Per questo sono stati sostituiti con il sistema e-spool.

Carroponte per acciaieria

In acciaieria, una gru trasporta le billette tramite un magnete. Per l'alimentazione della ralla, i progettisti hanno scelto una catena portacavi della serie triflex per sostituire la blindosbarra usata in precedenza.

Gru per rifiuti

In una società belga di smaltimento rifiuti, su due gru a ponte i cavi festonati sono stati sostituiti con catene portacavi.

Gru a portale in un cementificio

Nell'ambiente difficile della lavorazione del calcestruzzo, i sistemi di alimentazione contribuiscono alla stabilità e al funzionamento affidabile delle gru indoor.

Sistema guidefast per gru a portale

La società americana Piedmont Hoist and Crane ha optato per il sistema con canale di guida modulare guidefast per una gru a portale.

Corsa di 70m in un inceneritore

Nell'inceneritore di Eschweiler, il vecchio sistema di alimentazione è stato sostituito da una catena portacavi appositamente sviluppata per impieghi in condizioni gravose.

Gru del cantiere navale

Nei cantieri navali, le gru sono solitamente caratterizzate da elevate capacità di carico e da lunghe corse dei carrelli, che possono facilmente raggiungere i 200 m di lunghezza. Le catene devono operare sempre in modo affidabile e proteggere i cavi stessi. Al contempo, soprattutto nei cantieri navali, sono necessarie soluzioni salvaspazio.
Per soddisfare queste esigenze, offriamo ai nostri clienti una gamma completa di catene portacavi heavy duty, cavi e canali di guida per corse lunghe e carichi elevati.

Catena con riempimento di 61kg/m

Su una gru Goliath monotrave, due carrelli sono stati equipaggiati con catene portacavi con ruote e cavi chainflex. Una delle catene portacavi movimenta cavi dal peso di 61kg/m.

Catene portacavi roller per gru per cantieri navali da 1500t

Studiate appositamente per progetti su grande scala, le catene portacavi heavy duty con ruote alimentano in modo affidabile i due carrelli, su una distanza di 122m.

Alimentazione di 16 carrelli per gru Goliath

16 carrelli scorrono su questa gigantesca gru Goliath con una capacità di carico di 15.000 tonnellate. Le nostre catene portacavi con ruote offrono una guida sicura dei cavi.

Funzionalmente affidabile anche in caso di tifoni

Nel porto sud della zona di Pudong a Shanghai sono attualmente in funzione tre gru da cantiere navale. I mastodontici elementi di sollevamento sono alimentati dai nostri sistemi per catene portacavi in plastica.


Gru per movimentazione rinfuse

Le gru per la movimentazione di rinfuse impongono diversi requisiti, spesso estremi, ai sistemi di alimentazione: mentre le corse per il trasporto di merci sfuse arrivano spesso a 100 metri, tutti i componenti devono essere in grado di resistere alle intemperie, tutto l'anno. L'elevato livello di sporco e polvere durante il trasporto, ad esempio, di minerali, sabbia o ghiaia richiede catene portacavi con elevata robustezza, resistenza alla corrosione, assenza di manutenzione e lunga durata.

Catena portacavi per acciaierie

In questa acciaieria, nella stazione di scarico metalli e rottami, una catena portacavi in plastica sostituisce una catena in metallo.

Sistema di carico nel Porto di Wismar, Mar Baltico

Durante le operazioni di riconversione presso il porto di Wismar sul Mar Baltico, un caricatore di navi precedentemente adibito al caricamento esclusivo di carbonato di potassio è stato destinato alla movimentazione di altri prodotti sfusi.

Catena portacavi con ruote nel sistema di scarico navi

In Malesia, due catene portacavi con ruote operano su due grandi gru per il trasporto di materiale sfuso (trasporto di carbone) su una corsa di 441,3m.

Corsa di 550m nella miniera di taconite

Sul sistema di trasporto rocce, in questo deposito di taconite negli Stati Uniti, è stata installata una catena portacavi a bassa manutenzione con una corsa di 550m.

Gru per la movimentazione di materiali sfusi in una centrale a lignite

In una centrale Ceca, lo stacker è alimentato (energia, dati e fluidi) in modo affidabile tramite una catena portacavi, lungo una corsa di 615m.

Corsa lunghissima con rol e-chain®

Per un nostro cliente, abbiamo realizzato la corsa più lunga al mondo con una catena portacavi roller su due escavatori con ruote a tazze.

Escavatori con ruote a tazze in una miniera di gesso

In una miniera di gesso, un sistema altamente resistente e-loop® viene utilizzato per l'alimentazione sicura dello spreader dell'escavatore con ruote a tazze.

Gru outdoor

I portacavi che devono operare su impianti di gru outdoor devono essere particolarmente resistenti alle condizioni atmosferiche e ambientali, anche estreme. La resistenza a corrosione, abrasione, vento e altre intemperie è fondamentale per la lunga durata e l'affidabilità nel funzionamento quotidiano.

Catena portacavi nell'impianto di trattamento fanghi

In un maxi impianto di trattamento fanghi ad Anversa, una catena portacavi in plastica garantisce una lunga durata dell'impianto, a fronte di un elevato carico addizionale.

Nuova catena portacavi in acciaieria

Il noto costruttore "Corus Rail" ha installato le nostre catene portacavi al posto del precedente sistema a festoni sulle gru indoor e outdoor per il proprio impianto siderurgico.

Cuscinetti per le ruote del carrello della gru

Questo carrello per una gru che si muove all'aperto e stato completamente rimodernato. I cuscinetti delle ruote dovevano quindi essere il più possibile esenti da manutenzione e resistenti agli agenti atmosferici.

Altre segnalazioni dagli utilizzatori

Ricerca esempi applicativi


Stai cercando esempi applicativi nel settore delle macchine utensili?
Qui puoi navigare alla ricerca di applicazioni già realizzate da clienti e selezionarle in base alle tue specifiche.



I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH