Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)

Paliers lisses fortes charges et renforcés de fibres, sans entretien

igutex TX2

Mis au point pour les fortes charges

Les paliers composites font appel à une combinaison de différents matériaux. Des matériaux minéraux (verre, carbone) par exemple y sont tissés, combinés à des résines synthétiques et à d'autres additifs et pressés ensemble à des températures et à des pressions parfois élevées.

Pour nos paliers lisses igutex, un robuste tissage de fibre de verre sert d'enveloppe extérieure tandis qu'une couche intérieure optimisée en termes de glissement réduit le frottement sur l'arbre.

Cette combinaison de matériaux donne des paliers lisses composites extrêmement solides qui sont surtout utilisés dans les machines agricoles, les engins de chantier et les équipements miniers. Nos paliers composites igutex renferment des lubrifiants solides et n'ont donc pas besoin d'entretien ni de graissage supplémentaire. Cela s'applique également à nos paliers lisses fortes charges iglidur. Avec eux aussi, plus besoin de graissage régulier et vos paliers sont sans entretien. 

Ce que vous trouverez ici

 

Les avantages des paliers composites igutex et des paliers lisses iglidur

Icône réduire les coûts

Baisse des coûts et gain de temps

✅ Pas de frais de lubrifiant
✅ Pas de pannes dues à un graissage insuffisant
✅ Gain de temps et économies en termes d'entretien quotidien
Icône : sans graisse

Pas de lubrification perdue

✅ Pas de rejet de lubrifiant dans l'environnement
✅ Pas de lubrification perdue comme protection contre l'usure 
✅ Pas besoin de centrale de graissage
Icône fortes charges

Dédiés aux fortes charges

✅ Extrêmement robustes et résistants à l'usure
✅ Testés en conditions réelles
✅ Durée de vie calculable grâce à une base de données alimentée par les résultats des tests

Nos paliers lisses renforcés de fibres igutex ultra solides

igutex TX1

igutex TX1
Robuste matériau universel

Fiche technique
igutex TX1 dans la boutique en ligne

igutex TX2

igutex TX2
Parfait pour les arbres durs

Fiche technique
igutex TX2 dans la boutique en ligne

igutex TX3

igutex TX3
Endurant en présence de très fortes charges

Fiche technique
igutex TX3 dans la boutique en ligne

Quelles sont les particularités des paliers lisses renforcés de fibres igutex ?

Là où les paliers lisses moulés par injection ont du mal à tenir face à des sollicitations mécaniques trop élevées, les paliers lisses enroulés renforcés de fibres igutex sont dans leur élément. Ils se composent de deux couches 
 

1 Couche de glissement

La couche de glissement se compose d'un enroulement filamentaire renfermant des lubrifiants solides qui rendent les paliers composites autolubrifiants et sans entretien et leur confèrent un très faible frottement.
 

2 Couche porteuse

La couche extérieure des paliers lisses igutex est réalisée en tissage de filaments très résistants à l'usure et assure la protection de la couche intérieure optimisée en termes tribologiques. 
Structure des paliers lisses renforcés de fibres

Les paliers lisses renforcés de fibres igutex à l'œuvre

Fiable malgré la saleté 

Véhicule tout terrain Le véhicule à chenilles de la société Kässbohrer Geländefahrzeug AG fait appel à des paliers lisses fortes charges dans les axes de pivotement et de tension. Ces paliers lisses sont d'une grande fiabilité même lors de passages dans la boue, les marais et autres terrains meubles. 

Finis les frais de graissage

Axes de pivotement La société Demarko utilise des paliers lisses composites igutex dans les axes de pivotement de semi-remorques. Demarko a ainsi baissé ses coûts de production, ces paliers n'ayant pas besoin d'être graissés et appartenant à la gamme standard igus. 

Charge de 20 tonnes et eau de mer

Structure en A L'ossature en A de la société Ship & Yacht Engineering Ltd. est capable de soulever des charges atteignant 20 tonnes. Pour cela, des paliers lisses fortes charges étaient nécessaires. Ces paliers devaient aussi résister aux intempéries pour pouvoir être utilisés en haute mer.

Nos paliers lisses iglidur pour fortes charges


Quelles sont les particularités des paliers lisses iglidur ?

Les paliers lisses iglidur sont fabriqués en polymères très résistants à l'usure qui ont un très faible coefficient de frottement. Vous avez le choix entre plus de 60 matériaux iglidur qui ont été mis au point pour les besoins de domaines particuliers. Ils renferment tous des lubrifiants solides et conviennent donc à une utilisation sans graissage supplémentaire et sans entretien.

En plus des polymères, les paliers lisses iglidur dédiés aux applications à fortes charges renferment des fibres et des matériaux de remplissage qui leur garantissent une grande résistance à l'usure. Ils peuvent donc être utilisés sans problème en présence de forces élevées et de charges de bord.

De surcroît, leur durée de vie peut être calculée pour différentes conditions d'utilisation grâce à une vaste base de données alimentée par les résultats des tests effectués.
Palier lisse dans un engin de chantier

Les paliers lisses iglidur pour fortes charges à l'œuvre

Sans entretien quelle que soit la météo

Véhicule agricole avec attelage Rockinger Un insert résistant à l'usure fabriqué sur mesure en matériau iglidur rend tout graissage superflu et réduit donc les frais de maintien en état de marche de l'attelage.Sans compter qu'aucun lubrifiant n'est rejeté dans l'environnement. 

Aucune crainte des fortes charges

Palan Le palan des Ets Payant sort de la terre d'une excavation pouvant atteindre 65 mètres de profondeur et peut soulever jusqu'à cinq tonne de matériau. Un travail qui ne pose aucun problème aux paliers à collerette et aux rondelles iglidur utilisés. 

Entretien plus court

Cultivateur de Lemken L'utilisation de paliers lisses iglidur autolubrifiants permet de gagner une heure par jour en l'absence d'entretien des paliers du cultivateur de Lemken.  La grande stabilité des paliers lisses iglidur se solde en outre par une nette augmentation de la fiabilité. 

Extrait du livre blanc pour fortes charges

Brochure dédiée aux fortes charges

Plus d'informations sur les sujets suivants :
  • Entretiens avec nos spécialistes de la mise au point
  • Matériaux utilisés pour les paliers lisses fortes charges
  • Mode de fonctionnement des matériaux iglidur et igutex
  • Le graissage, un défi pour le secteur industriel
  • Mise au point durable de produits
  • Résultats des tests effectués avec différents types de paliers lisses
  • Des exemples d'applications réalisées
Le télécharger gratuitement (PDF en anglais)
Aperçu du livre blanc

Livre blanc gratuit (en anglais)

Téléchargez notre livre blanc (en anglais) «Facteurs de succès importants pour les paliers sans graisse dans les machines de construction ».
Les sujets suivants y sont traités :
  • Fonctions importantes de la lubrification sur les paliers lisses
  • Raisons d'un passage à des paliers lisses sans graisse
  • Différences entre les paliers lisses iglidur sans graisse et les paliers métalliques graissés
  • Mode de fonctionnement des paliers lisses auto-lubrifiants
  • Points à prendre en compte lors du passage à des paliers lisses fonctionnant à sec
Le télécharger gratuitement (PDF en anglais)

Boîte d'échantillons gratuits de paliers lisses igutex

Demandez maintenant notre boîte d'échantillons gratuits de paliers lisses pour fortes charges. Son contenu :

✅ paliers lisses igutex
✅ paliers lisses iglidur
✅ paliers lisses à joint en feutre
✅ résultats de tests
✅ exemples d'applications
 
Demander une boîte d'échantillons gratuite


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH