Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)
igus® - lavori di saldatura
di alta qualità ready to go
Libro bianco gratuito

Cosa si intende esattamente per saldatura?

La saldatura è una procedura termica che crea un collegamento permanente tra i materiali mediante una lega per saldatura.
La lega per saldatura consiste di stagno e altri metalli, come il rame o l'argento, ed è una lega metallica facile da fondere che funge da collegamento tra i materiali. Per collegare due componenti in metallo, lo stagno da saldatura viene fuso e applicato al filo intrecciato.
La tecnologia per i collegamenti saldati è flessibile e si concentra su un requisito in particolare: la riproducibilità. La qualità dipende da vari parametri, come la temperatura costante, la lega per saldatura usata o la dimensione dei componenti. Pertanto i contatti zincati a mano presentano variazioni. Noi di igus desideriamo realizzare collegamenti saldati di qualità costante - mediante stazioni di saldatura professionali.

Domande frequenti


▲ Tech up

Quali sono i vari metodi di saldatura?

I metodi di saldatura vengono suddivisi in base a diversi aspetti (ai sensi di DIN 8505). Esistono due tipi di saldatura: la saldatura dolce e la saldatura forte. Nella saldatura dolce la temperatura di liquidus delle leghe per saldatura è inferiore a 450° C. Nella saldatura forte la temperatura di liquidus delle leghe per saldatura è compresa tra 450° C e 900° C. Solitamente la saldatura forte garantisce una stabilità meccanica maggiore dei collegamenti rispetto a quella dolce.

Perché i collegamenti saldati manuali sono buoni, ma quelli realizzati con un supporto tecnico sono migliori

Come migliorare la qualità e la sicurezza anche durante il lavoro manuale

Per creare dei collegamenti elettrici vanno bene sia i collegamenti aggraffati che quelli saldati. Questi ultimi sono solitamente da preferire se è necessario assicurare una conduttività elettrica costante a lungo termine o se il punto di collegamento deve essere sigillato permanentemente. 
 
Ma attenzione: quando saldate dovete sapere cosa state facendo. Ciò che in un primo momento può sembrare facile, si rivela essere un processo complicato che è necessario padroneggiare. Il libro bianco descrive gli errori più significativi durante la realizzazione di collegamenti saldati. Mediante l'esempio dell'assemblaggio di un cavo e sistemi di alimentazione di energia, viene chiarito perché i collegamenti saldati con un supporto tecnologico sono da preferire rispetto a quelli realizzati manualmente in ambienti industriali.
 
Inoltre, il documento descrive i vantaggi economici derivanti dalla riproducibilità dei risultati di saldatura. Infine, indica i rischi della saldatura manuale per le persone e il materiale e come ridurli al minimo.
 
Scaricare il white paper

I vantaggi della saldatura tramite macchina Stazione di saldatura professionale igus readychain

Quali sono i vantaggi della saldatura tramite macchina?

Se gli ingegneri meccanici e gli integratori di sistema non possono fare totale affidamento sui collegamenti aggraffati, devono prestare particolare attenzione alla qualità dei collegamenti saldati. Questo è l'unico modo per assicurare una conduttività elettrica costante a lungo termine e per proteggere permanentemente il punto di collegamento, ad es. da gas o liquidi.
 
La saldatura tramite macchina ha anche altri vantaggi:
  • Qualità riproducibile
  • Maggiore sicurezza sul posto di lavoro grazie ai sistemi di estrazione integrati

La qualità vince sempre!

Esempi pratici di applicazione di readychain


▼ Cost down

Breve presentazione della produzione di readycable

I vantaggi dell'assemblaggio industriale

Il n. 1 al mondo per quanto riguarda i cavi per azionamenti idonei all'utilizzo in catene portacavi

La gamma di readycable igus spazia da un'ampia varietà di cavi conformi agli standard di diversi produttori come Siemens, SEW o Beckhoff, a cavi per apparecchiature video/di visione e cavi Ehernet assemblati fino a CAT7. Con ogni singolo cavo potete ottenere i seguenti vantaggi in termini di costi:
  • Pronti per il collegamento direttamente dal produttore del cavo
  • Fino a 7 classi di prezzo con le stesse proprietà elettriche
  • Esattamente nella lunghezza desiderata (taglio con precisione al cm)
  • Nessun valore o quantitativo d'ordine minimo
  • sono pronti alla spedizione in 24 - 48 ore
  • Forme speciali di assemblaggio fanno parte della nostra attività quotidiana

Perché i nostri prodotti continuano a mantenere la loro promessa

UL verified: igus® riceve il massimo riconoscimento da parte dell'organizzazione di test riconosciuta a livello mondiale

Rilasciamo tranquillamente una garanzia di 36 mesi sui nostri cavi, in quanto siamo in grado di fare previsioni affidabili sulla loro durata d'esercizio e su quella dei sistemi finali assemblati pronti da installare grazie a oltre 30 anni di esperienza e 700 test in parallelo nel nostro laboratorio di 3.800 m².
 
Siamo la prima azienda tedesca a far convalidare questa promessa per i nostri cavi. Al termine di un complesso processo di certificazione, l'istituto americano "Underwriters Laboratories" ha confermato l'accuratezza della dichiarazione "igus® garanzia 36 mesi cavi chainflex e strumento di calcolo della durata in servizio basato su 2 miliardi di cicli di prova all'anno". Questo fa della nostra azienda di Colonia la prima in Europa a far accertare le proprie dichiarazioni pubblicitarie da un istituto di test. In futuro, ogni cavo chainflex che lascerà la fabbrica - in qualsiasi parte del mondo - sarà identificato dall'etichetta di marketing UL con il numero unico (B129699) riferito a igus.
 
Queste affermazioni sulla qualità igus permettono di pianificare gli investimenti con maggiore affidabilità e sicurezza; tanto più ora che sono state confermate da un ente esterno! Di seguito potete leggere gratuitamente tutto quanto c'è da sapere sull'UL verified e il relativo processo di certificazione:

Tech up, Cost down

Vi presenteremo delle soluzioni per risparmiare fino all'88% del tempo di installazione, ridurre il peso fino al 48% o evitare del tutto i costi di stoccaggio.
 
Determinate ora il vostro potenziale di risparmio individuale e la soluzione ottimale per migliorare la tecnologia e risparmiare sui costi.
Scopri il potenziale di risparmio individuale

Visualizzate i prodotti:

Connettore industriale

Connettori a innesto ad alte prestazioni, connettori a innesto di segnale e diverse migliaia di componenti per connettori – igus offre un alto livello di disponibilità con tempi di consegna brevi.

Cavi venduti al metro

Cavi venduti al metro per applicazioni in movimento in catene portacavi: chainflex soddisfa tutti i requisiti di compatibilità elettromagnetica nonché standard e linee guida quali UL, CSA, EAC e molti altri.

Cavi per azionamenti pronti per il collegamento

Con circa 4.600 cavi assemblati per motori, servomotori, segnali ed encoder, igus è il numero 1 al mondo quando si tratta di cavi assemblati per l'uso in catene portacavi.  

Sistemi per catene portacavi pronti da installare

Sistemi per catene portacavi assemblati da un'unico fornitore: risparmiate fino all'80% dei costi di processo con le nostre offerte igus readychain.  


Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.
Venerdì dalle 8:00 alle 16:30

Online:

24h


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH