Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)

Quanto sono sostenibili le motion plastics?

La plastica è un materiale molto discusso. Ma sappiamo anche che i polimeri ad alte prestazioni possono contribuire a proteggere le risorse e l'ambiente e su ciò basiamo le nostre attività aziendali. Il nostro obiettivo dichiarato è quello di rendere i nostri edifici e la nostra produzione neutrali in termini di CO2 entro il 2025. Per raggiungere questo obiettivo, stiamo implementando diverse misure, alcune delle quali sono presentate in questa pagina. Consideriamo la plastica in tre fasi:

Maggiori informazioni sulla sostenibilità in igus


Novità ecosostenibili 2023



Prima: Produzione di materie plastiche e di componenti in polimero

Diagramma bilancio energetico acciaio, alluminio, plastica

Bilancio energetico

La produzione di 1 m³ di plastica richiede circa il 50% di energia in meno rispetto all'energia che serve per produrre 1 m³ di acciaio o alluminio.
Grafico consumo di petrolio della plastica

Consumo di petrolio

La produzione di plastiche ad alte prestazioni rappresenta appena lo 0,5% del consumo globale di petrolio.
Marchio energia verde RheinEnergie

Consumo di energia

Tutta l'elettricità che acquistiamo è green, e stiamo riducendo la quantità di energia consumata dalle nostre macchine e apparecchiature. Stiamo acquistando macchine per lo stampaggio a iniezione con un'efficienza energetica superiore del 40% rispetto alle macchine utilizzate finora. Nel 2021 abbiamo ridotto i consumi energetici dell'11%, nonostante le ore di produzione siano aumentate. 
Icona ciclo

Riciclaggio al 99%

Il 99% degli scarti nella produzione mediante stampaggio a iniezione (materozze, pezzi difettosi) viene riciclato e reimmesso nel processo di produzione.
clean igus

clean igus

Per evitare sprechi di plastica in fase di produzione, abbiamo ottimizzato le nostre macchine e i vari sistemi di trasporto. Abbiamo implementato diverse misure e nel 2021 abbiamo ridotto del 21% la percentuale di scarto (scarti di produzione + materiale lavorato).

Certificazione ambientale e climatica

Ci sforziamo di ottenere continui miglioramenti nella nostra gestione ambientale ed energetica. Siamo impegnati in una strategia aziendale sostenibile per quanto riguarda gli aspetti ecologici, economici e sociali. Li abbiamo riassunti nella nostra politica energetica e ambientale.
 
Norma per la gestione ambientale ISO 14001

Norma per la gestione ambientale ISO 14001

Al fine di rendere trasparenti e comprensibili le nostre politiche ambientali, dal 2019 abbiamo ottenuto la certificazione ISO 14001, una norma per i sistemi di gestione ambientale riconosciuta a livello internazionale. Questo ci aiuta nel nostro percorso verso una fabbrica a zero emissioni di CO2.
Scritta ISO 50001 sulla parte anteriore dello stabilimento igus con indicazione dell'impronta

Norma per la gestione energetica ISO 50001:2018

Il nostro sistema di gestione energetica è certificato secondo le norme internazionali. L'obiettivo principale della norma ISO 50001 è quello di aiutare le aziende a migliorare le proprie prestazioni energetiche tramite la messa in opera di sistemi e processi. 

Durante: Le plastiche durante l'uso

Esenti da lubrificazione

Ogni anno, 27 milioni di tonnellate di grasso inquinano l'ambiente. Le nostre materie plastiche non richiedono lubrificazione.
Tanica olio e globo
Il 50% di tutti i lubrificanti venduti in tutto il mondo vengono dispersi nell'ambiente. (Fonte: M. P. Schneider, 2006)
Bottiglia di olio e bottiglie di acqua potabile
1 litro di olio contamina 1.000.000 litri di acqua potabile. (Fonte: Saskatchewan Association for Resource Recovery Corp., 2008)
Sagoma di un'auto
1/3 del consumo totale di carburante di un'autovettura viene usato per prevenire l'attrito di motore, riduttore, ruote e freni. (Fonte: K. Holmberg, P. Andersson, A. Erdemir, 2012)
Mappa del mondo con barili di petrolio
La richiesta globale di lubrificanti aumenterà del 2 % l'anno, in base alle previsioni = 45,5 milioni di tonnellate nel 2019. (Fonte: The Freedonia Group, 2015)
Sostenibilità - prodotti di lunga durata

Durata d'esercizio

I nostri componenti in polimero sono ottimizzati per l'usura. Non si corrodono né vengono danneggiati da grasso e sporco. Durano più a lungo e non devono essere sostituiti spesso. I numerosi test nel nostro laboratorio di prova ci consentono di calcolare esattamente la loro durata.
Più sostenibilità - meno peso

Peso ridotto

La plastica è più leggera dell'acciaio, quindi consente di risparmiare peso e l'energia che serve per il movimento. In un aeroplano, parliamo di circa 4 kg se vengono utilizzati cuscinetti iglidur al posto di boccole in metallo avvolto, il che ha un impatto positivo sul consumo di kerosene.
Sostenibilità - attrito minore

Risparmio di energia

I nostri polimeri sono tribologicamente ottimizzati e hanno un attrito ridotto. Insieme al peso ridotto ciò riduce l'energia di azionamento necessaria per muovere la parte di una macchina in un'applicazione.
Sostenibilità - smart plastics

Manutenzione predittiva

I componenti vengono sostituiti solo alla fine del loro ciclo di vita - ecco come nasce la gamma smart plastics. I sensori indicano l'usura e le pati vengono sostituite solo quando è necessario; le risorse vengono usate in modo attento e razionale.
Sostenibilità - sostituzione del cuscinetto

Parti sostituibili

Il fatto di non dover sostituire un intero sistema a causa dell'usura era l'idea di base che ci ha portato a sviluppare i cuscinetti intercambiabili per guide lineari. La rotaia non viene danneggiata e anche la sede del cuscinetto può essere riutilizzata. Questo permette di risparmiare risorse e, allo stesso tempo, costi.
Sostenibilità - iglidur N54

Biopolimeri

Con iglidur N54 abbiamo sviluppato un cuscinetto standard che si può utilizzare in modo universale e che è composto per il 54% da materie prime rinnovabili. Il cuscinetto in biopolimeri dimostra che i componenti possono essere ecosostenibili e questo ci spinge a proseguire con lo sviluppo di prodotti innovativi.

Dopo: Le plastiche dopo l'uso

Riciclo con chainge

La piattaforma di riciclaggio Chainge

Ricicliamo le plastiche tecniche, sia dei prodotti igus che di altri produttori. Inviamo il materiale ai nostri partner e ti mandiamo un voucher. Dal mese di giugno 2023, abbiamo riciclato oltre 80.000 kg di materiale. La nostra piattaforma dedicata al riciclo ha ricevuto il premio Rhineland Business Prize nella categoria "Sostenibilità" nel settembre 2022 e ha vinto il concorso "Going Circular" della Camera di industria e commercio di Colonia nel maggio 2023. 
Grafico Hydro Plastic Recycling Solution

Riciclo HydroPRS

Abbiamo investito 5 milioni di euro in Mura Technologie, una società che utilizza la nuova tecnologia HydroPRS (Hydrothermal Plastic Recycling Solution) per convertire i rifiuti di plastica non differenziati in petrolio grezzo in 30 minuti. Pressione, temperatura e acqua consentono di risparmiare risorse. Il primo sito industriale, costruito a Wilton International a Teesside (Regno Unito) e stato aperto il 26 ottobre 2023. Sarà commissionato nel 2024. 


Piantumazione di alberi

<em>igus plants trees</em> - progetti di piantumazione

44.470

alberi
2023
<em>igus plants trees</em> - progetti di piantumazione

11.001

Alberi
2022
<em>igus plants trees</em> - progetti di piantumazione

23.104

alberi
2020-2021
I nostri progetti di piantumazione e rimboschimento sono iniziati nel 2020 come regali di Natale per i clienti e da allora le iniziative si sono moltiplicate e sono diventati tantissimi progetti di riforestazione, non solo in Germania, ma in tutto il mondo. Piantiamo e curiamo alberi e cespugli in piccoli progetti locali e in campagne di portata maggiore. Creando nuove aree arboree, vogliamo aiutare a ridurre l'inquinamento da CO2nell'atmosfera e raggiungere il nostro obiettivo di diventare CO2neutrali.

Progetti e iniziative per la conservazione delle risorse

Spedizione UPS a zero emissioni

Spedizione a impatto zero con UPS

Il 1° gennaio 2024, noi di igus Germania abbiamo reso le nostre spedizioni più sostenibili introducendo una nuova opzione di spedizione: "UPS Carbon Neutral Shipping". Da allora, effettuiamo spedizioni a impatto zero con UPS e le emissioni di CO2 generate dalle nostre spedizioni vengono compensate. Ciò si ottiene attraverso progetti globali riconosciuti per ridurre i gas serra, ad esempio attraverso la protezione della foresta pluviale in Brasile, il trattamento delle acque reflue in Thailandia o il recupero del metano nei Paesi Bassi.

Grafico del concetto di riscaldamento

Un innovativo metodo di riscaldamento con il calore di scarto della produzione

Il riscaldamento a gas è necessario? E' possibile, in qualche modo, recuperare e utilizzare il calore che si genera nei processi di produzione?Queste domande sono al centro di una ricerca di un team di ingegneri igus che ha iniziato ad indagare e a fare prove. Il risultato: un sistema di riscaldamento che utilizza il calore di scarto delle macchine. Il piano: non riscaldare più con il gas gli edifici della sede di Colonia e mettere il concetto a disposizione di altri nel mondo dell'industria. Lo chiamiamo MHRS - Machine Heat Recovery System. 

Rifiuti di plastica in un dispositivo di raccolta nelle acque del fiume e successivamente puliti A sinistra: rifiuti portati a riva negli apparecchi; a destra: dopo la raccolta

Plastic Fischer - contro i rifiuti in plastica nei fiumi

Ogni anno da 8 a 12 milioni di tonnellate di plastica finiscono negli oceani, per lo più passando per i fiumi. L'approccio di Plastic Fischer consiste nel raccogliere i rifiuti nei fiumi, ed è più economico rispetto alla raccolta in mare. Come funziona questo progetto? Le popolazioni locali utilizzano apparecchi speciali per ripescare i rifiuti dai fiumi, ricevendo in cambio un compenso regolare. I rifiuti di plastica raccolti, per lo più classificati come non riciclabili, vengono inoltrati agli impianti di trattamento termico, dove vengono inceneriti recuperando energia. Complessivamente, igus finanzia la raccolta di 10.000 kg di rifiuti in plastica. Per tutta la durata della raccolta, almeno 34 persone a Kanpur e Mangalore (India) hanno potuto disporre di un reddito regolare, e in alcuni giorni sono state impiegate anche altre persone. 

La trappola per rifiuti sul Reno vicino a Colonia

Il Polpo del Reno - igus sostiene il progetto di pulizia del fiume

Ogni giorno, una tonnellata di rifiuti scende lungo il Reno e finisce nel Mare del Nord. È una quantità impressionante. KRAKE, un'associazione con sede a Colonia ("Krake" è la parola tedesca per polpo) raccoglie rifiuti da anni dentro e intorno al Reno. Nel settembre 2022, l'organizzazione ha fatto un grande passo avanti con la sua trappola galleggiante. I rifiuti che galleggiano sulla superficie del fiume finiscono nella trappola passiva. La trappola viene regolarmente svuotata e i rifiuti registrati a terra dai membri dell'associazione. Prima del oro riciclo, i rifiuti vengono valutati scientificamente in collaborazione con l'Università di Bonn nell'ambito di uno studio a lungo termine sui rifiuti di plastica nel Reno.

clean igus

clean igus: le misure per evitare i rifiuti di plastica in fabbrica

In passato, capitava che i prodotti appena stampati ad iniezione finivano sul pavimento – e quindi nel cestino della spazzatura – anziché nei contenitori di raccolta. Così, a causa dei volumi di produzione sempre maggiori e delle numerose macchine, cresceva anche il numero di questi rifiuti. Ottimizzando - con varie precauzioni - le nostre macchine e i relativi nastri trasportatori siamo riusciti a ridurre il tasso di scarti (scarti di produzione + materiale lavorato) del 21% nel 2021: abbiamo sigillato le aperture con delle pellicole magnetiche, installato dei coperchi sui contenitori di raccolta, reso i nastri più stabili, abbiamo aggiunto spazzole e piastre di guida per indirizzare i pezzi verso il percorso corretto e predisposto contrassegni sul pavimento e cunei di arresto che garantiscono che i contenitori siano sempre nella giusta posizione.

Immagine 3D di una presa per l'alimentazione da terra

Ridurre le emissioni inquinanti nei porti con l'alimentazione da terra (shore power)

Il funzionamento dei gruppi elettrogeni delle navi portacontainer nei porti è un serio problema. Questi generatori rilasciano tonnellate di polveri sottili, ossidi di azoto e di zolfo e CO2 nell'ambiente e nell'atmosfera. Nel 2022 abbiamo creato l'iMSPO, una presa mobile che permette di fornire elettricità da terra alle navi portacontainer in modo semplice, rapido e, soprattutto, flessibile. Un "porto a zero emissioni" è un porto "green". 

Misure di risparmio delle risorse in tutto il mondo



L'impronta di CO2 di igus

Il percorso verso la neutralità climatica - aggiornamento


Nel 2021, abbiamo raggiunto il 31,2% in meno di emissioni di CO2 rispetto al 2020. Tale cifra si riferisce alle emissioni Scope 1 e Scope 2. Il passaggio, a metà 2021, alla fornitura di elettricità green e all'acquisto di gas a impatto zero nell'ottobre 2021 hanno giocato un ruolo fondamentale.
 
Qual è l'obiettivo? Vai all'articolo del blog igus



I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH