igubal Flanschlager

Das igubal Flanschlager mit Verschleißsensoren und LoRa Technologie

Unsere igubal Flanschlager mit Verschleißsensoren für eine aussagekräftige Zustandsmessung. Natürlich mit Integration in unser bewährtes Superwise System.


 
igubal Flanschlager
Unsere igubal Flanschlager sind bekannt für ihre Zuverlässigkeit und Wartungsfreiheit. Nun haben sie eine innovative Erweiterung erfahren. Die igubal Flanschlager sind nun mit einem Abriebsensort ausgestattet, der in die Polymer-Kugelkalotte integriert ist.  Mit dem Verschleiß werden leitfähige Elemente unterbrochen. Über ein Long Range Netwerk (LoRa) werden die daraus resultierenden prozentualen Zustandswerte entweder an das lokale iCee System oder an die Superwise Cloudlösung übermittelt. Das System ist mit einer integrierte n Batterie ausgestattet, welche bei Bedarf magnetisch wieder aufgeladen werden kann. So kann zu einer proaktiven Wartung und der Verlängerung der Lebensdauer des igus Produkts beigetragen werden. Denn durch die frühzeitige Erkennung von Verschleiß können Ausfallkosten minimiert und die Betriebssicherheit erhöht werden.


 
Individuelle Produktdemo vereinbaren

Technik verbessern

Technik verbessern

  • An unverändertem Originalmaterial integrierter Zustandssensor
  • Drahtlose Übertragung der prozentualen Zustandsinformation per LoRa Technologie
  • Einfache, IP67 Ladetechnologie
  • Superwise Integration
  • iCee OT Integration
Kosten senken

Kosten senken

  • Rechtzeitiger Produktaustausch minimiert Ausfallkosten
Beweise

Beweise

  • Laufende Testreihe im größten Testlabor der Branche für dynamische Leitungsanwendungen
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Vermeidet umweltschädliche Serviceeinsätze
  • Verlängert die Lebensdauer des igus Produkts

Der Superwise Service - einfach erklärt

superwise Basic

Alle Systemdaten werden angezeigt und eine Lebensdauerprognose wird basierend auf Ihren Angaben und den bekannten Algorithmen des bewährten Online-Lebensdauerrechners erstellt. Rechtzeitig vor dem Ende der sicheren Betriebszeit des igus® e-kettensystems® offeriert Ihnen der igus® Vertrieb ein Angebot zum rechtzeitigen Austausch des Systems!

superwise Silber

Die smart plastics Zustandsüberwachungs-komponenten verhindern zuverlässig Totalausfälle durch Kettenbruch, Blockaden oder Leitungsschäden. Im Falle einer Abschaltung werden Sie umgehend per Mail oder SMS darüber informiert, und auch der igus® Vertrieb wird informiert um gegebenenfalls schnelle Lieferungen zu veranlassen. Alle Meldungen werden mit Messwerten im Portal gespeichert und können zu einem späteren Zeitpunkt zu Diagnosezwecken ausgewertet werden. Zusätzlich zum Basic Service erfasst das System optional ein Bewegungsprofil und erlaubt so eine präzisere Lebensdauerberechnung oder Serviceplanung.

superwise Gold

In Ihrer Anlage werden zusätzlich Sensoren installiert, welche den tatsächlichen Verschleiß der e-kettensysteme ® oder Leitungen ermitteln. Diese Zustandsinformationen stehen Ihnen 24/7 über das i.Cee Portal zur Verfügung und ermöglichen Ihnen langfristige Wartungs- und Retrofitplanungen. Je nach eingesetzter i.Cee Hardware können Sensordaten für spätere Auswertungen gespeichert werden. Die i.Cee Systeme sind darauf ausgerichtet ungewöhnliche Betriebszustände frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig präventive Informationen zu generieren!

Über den Weg & Zugriff der Daten entscheiden Sie allein

Datenübermittlung innerhalb Ihres lokalen Firmennetzwerk (i.Cee:local) oder über die gesicherter Cloud (i.Cee:cloud)

i.Cee:local

i.Cee:local Ihre Daten verlassen zu keinem Zeitpunkt Ihr Firmennetzwerk, da die i.Cee Software nur innerhalb der von Ihnen gewünschten Netzwerke kommuniziert. Dabei geht das Spektrum von einer Energieführungskette innerhalb einer Maschine bis hin zu einem Maschinenpark und eigenem Ausgabeinterface.  

i.Cee:cloud

i.Cee:cloud Bei dieser Internet basierten Lösung nehmen die Daten einen Zwischenstopp über das i.Cee.net, einen sogenannten Datenkonzentrator. Das i.Cee.net befindet sich bei Ihnen vor Ort, wodurch Sie den Datenaustausch an die Cloud, jederzeit stoppen oder anpassen können.

Smarte Maschinendatenerfassung ...

... für Predictive Maintenance Konzepte

Mit dem i.Cee Modul bieten sich zahlreiche Integrationsmöglichkeiten in vorausschauende Wartungskonzepte. Vom präventiven Servicemanagement, welches die regelmäßigen Wartungen nutzungsabhängig einplant, bis hin zum ortsunabhängige Störungsmanagement, welches jede unvorhergesehene Veränderung sofort über diverse mobile Kanäle meldet. Aggregiert werden alle Informationen in einem modernen Dashboard, online oder offline im lokalen Netzwerk je nach Kundenwunsch.


Vorausschauende Wartung erfolgreich realisiert

i.Cee in der Praxis


Kläranlagen und Abwasserbetrieb |
Hafen- und Containerkrane
Förder- & Schüttguthandling


 

Ausfälle vermeiden, Lebensdauer erhöhen

i.Cee in Zugwaschanlage i.Cee gibt CFL unter Einbezug von Daten der Zustandsüberwachung wie Temperatur, Verfahrgeschwindigkeit oder zurückgelegtem Weg, eine Einschätzung der Lebensdauer der Anlage und gibt Wartungs- und Inspektionshinweise.

Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL)

Weltweite Kundenanwendungen

i.Sense EC.P Beispiele in der Übersicht Ob in der internationalen Automobilproduktion, der globalen Kranindustrie oder in regionalen Abwasserbetrieben: i.Sense EC.P Systeme kommen überall dort erfolgreich zum Einsatz, wo Instandhaltungskosten gespart und Maschinen Downtime verhindert wird:

Hier geht es zur Anwendungsübersicht

Whitepaper zur Optimierung der Gesamtanlageneffektivität OEE

Grenzt die Zustandsüberwachung von der vorausschauenden Wartung ab

In diesem kostenlosen Whitepaper erfahren Sie: 

  • Was bedeutet Zustandsüberwachung (i.Sense) bei igus
  • Was umfasst die vorausschauende Wartung (i.Cee) bei igus
  • Welche Technologie steht hinter beiden Systemen
  • Was bieten beide Systeme auf die Energieführung in der Industrie

Mehr Zeit für eigene Ideen ...

... dank weniger Ausfallzeiten mit igus i.Cee

In der Automobilproduktion stehen die Bänder niemals still. Kollaborierende Roboterarme für Montage und Schweißarbeiten sind im Dauereinsatz; ebenso alle Komponenten, die sie mit Energie und Daten versorgen. Gerade in solchen Umgebungen machen intelligente Konzepte im Stile der Vorausschauenden Wartung am meisten Sinn. Egal ob Neuprojekt für die Industrie 4.0 oder effizienzgetriebenes Retrofitting – unsere smart plastics Lösungen sind als universelle Baukästen erhältlich und können individuell an jede Anlage angepasst werden. 
 

Informieren ...

News-Katalog: smart plastics News 2023 Alle Informationen zu den smart plastics News 2023 nochmal kompakt im PDF-Format nachlesen.
PDF News-Katalog

... Ausprobieren ...

smarte 3D Daten Freie 3D-Daten, Bedienungsanleitungen und vieles mehr in unserem smart plastics Service-Bereich
3D-Daten

... Realisieren

smart plastics News im igus Online-Shop kaufen Einbaufertige smart plastics Komplettlösungen direkt im igus Online-Shop bestellen
Online-Shop


The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH