Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Qu'entend-on par industrie 4.0 ?
Le terme d'industrie 4.0 renvoie à un projet du gouvernement fédéral destiné à la digitalisation de la production industrielle. Les processus de production ne se déroulement pas les uns à côté des autres sous forme d'opérations indépendantes, ils sont mis en réseau numériquement avec une technologie de communication moderne. Tous les composants, à savoir les machines, les produits, la logistique et bien sûr les humains y communiquent entre eux. La finalité de cette mise en réseau numérique est d'obtenir une production qui soit interconnectée et s'organise de manière autonome, qui soit efficace et qui utilise les ressources de manière économique. Le terme d'industrie 4.0 est devenu une expression courante utilisée par tous ceux qui s'occupent de la digitalisation de leur entreprise, de la saisie des commandes à la surveillance des machines.
▲ Améliorer la technicité
Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h
24h/24