smart plastics MWS: Individuelle Echtzeitüberwachung so einfach wie noch nie

Der smart plastics Miniatur-Abriebsensor („Mini wear sensor“ MWS) wird zur Erfassung des prozentualen Abriebs bei bewegten Anlagenteilen eingesetzt, um mögliche Betriebsausfälle frühzeitig zu vermeiden.

smart plastics Miniatur-Abriebsensor („Mini wear sensor“ MWS) Der smart plastics MWS kann in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen zum Einsatz kommen.
Mit dem smart plastics Miniaturabriebsensor können Sie den Verschleißzustand Ihrer abriebbelasteten Anlagenteile in Echtzeit überwachen. Das System besteht aus robusten, 3mm x 4mm großen Sensoren, die einfach in den zu überwachenden Werkstoff eingeklebt oder eingeschraubt werden können. Der Sensor misst kontinuierlich den Zustand des Werkstoffs und gibt ein Signal aus, wenn ein kritischer Wert unterschritten wird. So können Sie eine zustandsbasierte Wartung durchführen und unnötigen oder zu frühen Materialaustausch vermeiden.

Die digitale Auswertung erfolgt über potenzialfreie Kontakte, die an die Anlagensteuerung des Kunden angeschlossen werden können. Unser Sensor-System ist somit eine äußerst kosteneffiziente und zuverlässige Lösung für die Verschleißüberwachung Ihrer Anlagen.
Direkt kostenlosen Bemusterungstermin vereinbaren
smart plastics Miniatur-Abriebsensor („Mini wear sensor“ MWS)
smart plastics Miniatur-Abriebsensor („Mini wear sensor“ MWS)
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Echtzeit Statusinformation für abriebbelastete Anlagenteile
  • Direkte Anbindung über potentialfreie Kontakte an die Anlagensteuerung (SPS)
  • Umfassende Konnektivität für Einbindung in vorausschauendes Wartungskonzept mit i.Cee
Kosten senken

Kosten senken

  • Einfache Montage durch Einkleben oder Einschrauben in den zu überwachenden Werkstoff
  • Vermeidung von ungeplanten Stillstandszeiten durch zustandsbasierte Alarmmeldungen
Beweise

Beweise

  • Laufende Testreihen im größten Testlabor der Branche für Hochleistungspolymere
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Minimaler Materialaufwand für integrierten Sensor
  • Nutzungsabhängiger Produktaustausch reduziert unnötigen Materialaufwand

IoT-Experte Richard Habering erklärt die Verwendung und Nutzen der neuen Low Cost Sensorik.

Intelligente Zustandsüberwachung erfolgreich realisiert

i.Sense von smart plastics in der Praxis


Kläranlagen und Abwasserbetrieb |
Hafen- und Containerkrane
Förder- & Schüttguthandling


 

„Weniger Aufwand, höhere Verfügbarkeit“

i.Sense EC.P im Einsatz „Weniger Wartungsaufwand, höhere Verfügbarkeit, die Möglichkeit alle verschiedenen Leitungen und Schläuche in einem System zu führen, die intelligente Zustandsüberwachung i.Sense ... Ich würde immer wieder intelligente Energieketten von igus nehmen!"

Dipl.-Ing. Fabian Wilhelm, Projektleiter der AOS Stade GmbH

Weltweite Kundenanwendungen

i.Sense Beispiele in der Übersicht Ob in der internationalen Automobilproduktion, der globalen Kranindustrie oder in regionalen Abwasserbetrieben: i.Sense Systeme kommen überall dort erfolgreich zum Einsatz, wo Instandhaltungskosten gespart und Maschinen Downtime verhindert wird:

Hier geht es zur Anwendungsübersicht

Wann brauche ich einen intelligenten Zustandssensor wie den smart plastics MWS?

Condition Monitoring anstatt Produktionsstillstand

Wenn reguläre Wartungsarbeiten einen kompletten Produktionsstillstand erfordern...
Condition Monitoring für kleinste Abweichungen

Wenn Bewegungsanomalien vom Menschen nicht rechtzeitig wahrgenommen werden können... 
Condition Monitoring für permanente Überwachung

Wenn Anlagen oder Maschinen häufig oder permanent überwacht werden müssen...
Condition Monitoring für schwer zugängliche Bereiche

Wenn Verfahrwege der Energieführungen nur schwer zugänglich oder einsehbar sind... 
Condition Monitoring für Sicherheitsbereiche

Wenn Wartungsarbeiten ein Gesundheits- oder Sicherheitsrisiko darstellen...
Condition Monitoring zur Kostensenkung

Wenn Wartungskosten gesenkt und Laufzeiten verlängert werden sollen...

Live-Zustandsüberwachung in jeder Lage(r)

i.Sense BRG für alle

Nicht nur für Bauern, sondern jedem Maschinenbetreiber kann eine defekte Lagerstelle den Arbeitstag und die Stimmung vermiesen. Maschinenausfälle und Stillstandzeiten gehören nämlich zu den größten Kostentreibern in der Industrie. Für Instandhalter ist es daher wichtig, ungeplante Ausfälle rechtzeitig zu verhindern.

Für die besonders sensiblen oder auch schwer zugänglichen Stellen einer Maschine eignen sich daher smarte Lagerprodukte von igus ganz besonders, da man den Zustand des Lagers jederzeit prüfen kann. Mithilfe des Sensors kann somit jedes Verschleißteil einer Maschine aus der Ferne überwacht werden – wovon auch viele weitere motion plastics profitieren.
 
Den Anwendungsmöglichkeiten des neuen Minisensors sind keine Grenzen gesetzt.

Integration in eigene Netzwerkumgebung

Als Bestandteil der i.Sense Zustandsüberwachung von smart plastics können alle Daten des neuen Minisensors i.Sense BRG auch im Schaltschrankmodul i.Cee ausgewertet. Darüber kann dann das komplette Alarm- bzw. Eskalationsmanagement der Anlage digital gesteuert werden. 

Mit dem i.Cee Modul bieten sich zudem zahlreiche Integrationsmöglichkeiten in vorausschauende Wartungskonzepte. Vom präventiven Servicemanagement, welches die regelmäßigen Wartungen nutzungsabhängig einplant, bis hin zum ortsunabhängige Störungsmanagement, welches jede unvorhergesehene Veränderung sofort über diverse mobile Kanäle meldet. Aggregiert werden alle Informationen in einem modernen Dashboard, online oder offline im lokalen Netzwerk je nach Kundenwunsch.


Gesamtüberblick smart plastics

Einblick in das komplette igus Produktportfolio für die Industrie 4.0


Inhaltsübersicht dieser kostenlosen Broschüre:
  • Condition Monitoring / Zustandsüberwachung (i.Sense)
  • Systeme für die Zustandsüberwachung
  • Vorteile von Condition Monitoring Systemen
  • Anwendungsbeispiele der Zustandsüberwachung
  • Predictive Maintenance / vorausschauende Wartung (i.Cee)
  • Systeme für die vorausschauende Wartung
  • Vorteile von Predictive Maintenance Systemen
  • Anwendungsbeispiele für die vorausschauende Wartung
  • Datenfluss in modernen Smart Factory Konzepten
Download smart plastics Broschüre

Informieren ...

News-Katalog: smart plastics News 2023 Alle Informationen zu den smart plastics News 2023 nochmal kompakt im PDF-Format nachlesen.
PDF News-Katalog

... Ausprobieren ...

smarte 3D Daten Freie 3D-Daten, Bedienungsanleitungen und vieles mehr in unserem smart plastics Service-Bereich
3D-Daten

... Realisieren

smart plastics News im igus Online-Shop kaufen Einbaufertige smart plastics Komplettlösungen direkt im igus Online-Shop bestellen
Online-Shop

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.
Freitags von 8 - 16.30 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.


The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH