Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)

Catena portacavi "hygienic design" negli impianti di affettatura ad alte prestazioni

Le catene portacavi omologate FDA hanno un ruolo importante negli impianti Schiwa, in condizioni di utilizzo intensivo.

L'azienda familiare Dipl.-Ing.  & Wagner GmbH & Co KG (in breve: SCHIWA) da oltre 50 anni è tra i produttori leader di sistemi di affettatura personalizzati e standardizzati per insaccati, prosciutti e formaggi. Le catene portacavi igus omologate FDA permettono di soddisfare i requisiti di igiene e sicurezza.

Profilo

  • Cosa serviva: Catene portacavi  TH3 - Hygienic Design
  • Requisiti: Elevata disponibilità dell'impianto con cicli intensi e dinamiche elevate; resistenza ai detergenti e ai prodotti chimici 
  • Settore: Ingegneria meccanica, packaging
  • Successo per il cliente: la catena portacavi è semplice da pulire, conforme FDA e resistente ai prodotti chimici; questi sistemi di alimentazione vengono impiegati da oltre due anni senza presentare guasti; utilizzati anche cuscinetti a strisciamento, cuscinetti lineari e semilavorati - da un'unica fonte

Problema

L'azienda Dipl.-Ing. Schindler & Wagner GmbH & Co. KG sviluppa e progetta macchine avanzate per l'affettatura, la porzionatura e la pesatura di svariati prodotti a base di carne e formaggio. Le affettatrici ad alte prestazioni si caratterizzano per il "design SCHIWA walk-in" unico a livello internazionale. L'operatore può accedere all'interno della macchina senza piegarsi ( ad esempio può rimuovere la lama in modo ergonomico, rimanendo in piedi). Poiché tutte le superfici necessitano di una pulizia quotidiana, le macchine devono essere caratterizzate da un design aperto e di semplice accesso. SCHIWA presenta questo nuovo design igienico dalla fine 2017, quando molte parti della macchina sono state 'scoperte' e rese più visibili, in linea con la filosofia "è possibile pulire solo ciò che si vede".
Il nuovo layout ha rivisitato tutti i singoli dettagli, compreso il sistema di alimentazione per guidare il formaggio verso le lame. Se prima i cavi venivano fatti passare da punti casuali e fissati con anelli, in questo nuovo progetto si è cercata una soluzione più idonea. Alle elevate prestazioni delle macchine corrispondono elevati requisiti per il sistema di alimentazione. Per esempio, l'affettatrice a 4 corsie di SCHIWA  esegue fino a 6000 tagli e 240 confezioni al minuto , con una disponibilità tecnica del 98,5 %. Una macchina è in grado di processare fino a tre tonnellate di formaggio all'ora. I dispositivi di presa si muovono a intermittenza avanti e indietro per 20 ore al giorno, comportando un ingente consumo energetico. Da qui, l'esigenza di predisporre un sistema di alimentazione affidabile, incl. tubi pneumatici, sensori e parti elettriche. Inoltre il produttore cercava una soluzione composta da materiali resistenti ai detergenti e con un design aperto, per agevolare la pulizia.

Soluzione

Durante la ricerca del sistema di alimentazione più adatto, la società ha trovato la risposta presso igus, dando vita ad una lunga partnership. I macchinari progettati dall'azienda montano anche soluzioni speciali con barre semilavorate, cuscinetti iglidur e guide lineari drylin . "La qualità, la flessibilità e la cooperazione sono perfette: fin dall'inizio ci è stato chiaro che igus fosse anche il primo contatto per questa catena portacavi" spiega Martin Hüttenrauch, Sales Manager presso SCHIWA.
Da allora, si è passati alle catene portacavi TH3. Questa catena portacavi Hygienic Design è utilizzata in presenza dei massimi requisiti di igiene o laddove sia necessario guidare cavi e tubi flessibili in modo sicuro. Semplice da pulire, omologata FDA, è priva di collegamenti a vite e ideale per detergenti e prodotti chimici aggressivi. Grazie ai vari separatori interni fissi della catena portacavi, i cavi e i tubi flessibili possono essere suddivisi in modo ordinato, mantenendo comunque un ingombro sufficiente per la pulizia. Un altro vantaggio della  catena portacavi TH3 è costituito dai bordi smussati, in grado di prevenire i cosiddetti punti morti, e quindi la conseguente formazione di germi. La struttura senza viti e il design aperto migliorano la qualità igienica, semplificando la pulizia del sistema.
Le catene portacavi TH3 hanno esordito sull'affettatrice a 4 corsie di SCHIWA . "Utilizziamo le catene portacavi e non abbiamo ancora ricevuto reclami. Sono esattamente la soluzione che cercavamo. I cavi sono guidati in modo sicuro e il colore blu della catena è un dettaglio piacevole anche esteticamente" spiega Tobias Wahl, Responsabile Sviluppo Meccanico per SCHIWA. La scelta del colore blu contribuisce alla "rilevabilità ottica", un'esigenza sempre più marcata nel settore alimentare.

"Utilizziamo le catene portacavi da due anni e non abbiamo ancora ricevuto reclami. Sono esattamente la soluzione che cercavamo. I cavi sono guidati in modo sicuro e il colore blu della catena è un dettaglio piacevole anche esteticamente"
 
Tobias Wahl, Responsabile Sviluppo meccanico presso SCHIWA
Schiwa Affettatrice high-tech SCHIWA a 4 corsie con catena portacavi TH3 igus.
Catena portacavi TH3 La catena portacavi TH3 costituisce uno strumento igienico e pulito per l'alimentazione dei sistemi di presa individuali del prodotto.
Catena portacavi TH3

Una serie con elevati requisiti di igiene

Al fine di soddisfare i severi requisiti in materia di igiene e sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, igus propone prodotti e sistemi in polimero come catene portacavi, cuscinetti o guide lineari concepiti appositamente per le applicazioni in movimento. Tali soluzioni sono esenti da manutenzione, non necessitano di lubrificazione (evitando così problemi di contaminazione del prodotto), sono sicure dal punto di vista alimentare e resistenti a fattori come impurità, acqua, agenti chimici, calore o urti. In futuro, ad  esempio, le lamine di scorrimento dei sistemi lineari drylin passeranno dal materiale iglidur J a iglidur A160 blu omologato FDA e UE. "Oggi occupiamo una posizione speciale sul mercato, non solo in termini di tecnologia, ma anche di igiene. Non siamo il gruppo più grande, ma forse il più innovativo. igus ha apportato un contributo decisivo grazie a tutte le soluzioni in polimeri utilizzate per le nostre macchine" conclude Hüttenrauch.
Affettatrice SCHIWA Le affettatrici SCHIWA tagliano il formaggio in modo rapido e preciso.
Sistema lineare drylin In futuro anche le lamine di scorrimento dei sistemi lineari drylin passeranno dal materiale iglidur J al materiale iglidur A160 blu omologato FDA e UE.


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH