Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)

A cosa è necessario fare attenzione durante il montaggio di cuscinetti iglidur?



Accoppiamento bloccato delle boccole del cuscinetto

Installation

I cuscinetti iglidur sono cuscinetti ad accoppiamento bloccato. Il diametro interno si adatta solo dopo l'accoppiamento bloccato del cuscinetto nell'apposito foro di alloggiamento H7 con la tolleranza raccomandata. L'interferenza dell'accoppiamento bloccato può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento bloccato sicuro del cuscinetto. In questo modo si evitano anche movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
 
Il foro dell'alloggiamento deve essere realizzato con la tolleranza raccomandata (H7) per tutti i cuscinetti e deve essere il più possibile regolare, piatto e con un angolo di smussamento tra 20 e 30 gradi. L'accoppiamento bloccato del cuscinetto deve avvenire con una pressa piana. L'utilizzo di perni di centraggio e di calibrazione può danneggiare il cuscinetto e aumentare il gioco.
Ausilio di assemblaggio iglidur

Ausilio per l'accoppiamento bloccato di cuscinetti iglidur

I cuscinetti iglidur sono cuscinetti ad accoppiamento bloccato dalle dimensioni eccedenti inseriti a pressione in un alloggiamento con tolleranza H7. In una linea di montaggio ciò non viene fatto sempre utilizzando strumenti adatti. L'ausilio di montaggio igus supporta in modo flessibile e affidabile cuscinetti con diametri dell'albero da 13–50 mm (PT-1350) a 6–20 mm (PT-0620) e consente anche il montaggio con un martello - in modo semplice e veloce.

Ordina ausilio per accoppiamento bloccato


Misurazione del diametro interno di un cuscinetto ad accoppiamento bloccato Misurazione del diametro interno di un cuscinetto ad accoppiamento bloccato
La posizione dei piani di misurazione Fig. 1: Posizioni delle linee di misurazione (1, 2, 3 = linee di misurazione)

Tolleranze e sistema di misurazione

Le dimensioni e le tolleranze di installazione dei cuscinetti iglidur® dipendono dal materiale e dagli spessori della parete. Per ciascun materiale, l'assorbimento di umidità e l'espansione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere progettati con un gioco del cuscinetto minimo. Regola generale dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.
 
Quindi, esistono diverse classi di tolleranza per i cuscinetti iglidur®. All'interno di queste tolleranze, i cuscinetti iglidur® possono funzionare nell'intervallo di temperatura consentito e in condizioni di umidità fino al 70% in base alle raccomandazioni sull'installazione. In presenza di livelli di umidità dell'aria maggiori, o se il cuscinetto deve essere utilizzato in immersione, occorre preferire materiali con un basso assorbimento di umidità.
 
Con il Calcolatore di accoppiamento gratuito igus potete calcolare in modo facile e veloce adeguamenti e tolleranze ai sensi di ISO 286. Inoltre vengono visualizzati anche le dimensioni massime e minime nonché il corrispondente tipo di accoppiamento.
Vai al Calcolatore di accoppiamento
 

Verificate se la posizione del cuscinetto è corretta

I cuscinetti iglidur sono cuscinetti ad accoppiamento bloccato per alloggiamenti con un foro standard H7. Questo accoppiamento bloccato dei cuscinetti li fissa nell'alloggiamento e il diametro interno finale dei cuscinetti viene raggiunto solo una volta realizzato l'accoppiamento bloccato. Il test dimensionale del cuscinetto viene eseguito quando questo è installato nel foro con le dimensioni minime specificate; utilizzando un alesametro di precisione e un calibro a tampone.
  • Il tampone, spinto nel foro, deve passare agevolmente attraverso il cuscinetto
  • Con la sonda a 3 punti, il diametro interno del cuscinetto deve rientrare nelle tolleranze prescritte nel piano di misurazione (diagramma 1)

Cause di deviazioni dimensionali

Nonostante la produzione e il montaggio accurati dei cuscinetti, possono verificarsi differenze e problemi riguardanti le dimensioni di installazione e le tolleranze raccomandate. Per questo motivo abbiamo preparato un elenco delle cause più frequenti relative alle differenze. In molti casi, con questo strumento di risoluzione dei problemi è possibile trovare rapidamente le cause delle differenze:
  • il foro non è smussato correttamente, quindi il materiale del cuscinetto viene rimosso durante l'accoppiamento bloccato
  • è stato utilizzato un perno di centraggio che ha ampliato il diametro interno del cuscinetto durante l'accoppiamento bloccato
  • il foro non corrisponde alle specifiche raccomandate per il foro di alloggiamento (di norma H7)
  • l'alloggiamento è realizzato con un materiale morbido che è stato allargato dal cuscinetto durante l'installazione 
  • l'albero non rientra nelle tolleranze raccomandate
  • la misurazione non è eseguita all'interno delle linee di misurazione

Adesione

Solitamente non è necessario utilizzare un adesivo per inserire il cuscinetto. Se un cuscinetto non mantiene il corretto montaggio a causa di temperature elevate, occorre utilizzare un cuscinetto più resistente alle temperature. Se, tuttavia, si prevede di fissare i cuscinetti con adesivo, sarà necessario eseguire prove idonee in ciascun caso. Non è possibile trasferire semplicemente i risultati positivi riscontrati in altre applicazioni.

 

lavorazione meccanica

I cuscinetti iglidur sono forniti pronti per l'accoppiamento. L'ampia linea di prodotti permette di usare in molti casi una dimensione standard. Se, per qualche motivo, è necessaria una lavorazione a posteriori del cuscinetto, la tabella a lato indica i valori standard di lavorazione. Se possibile è bene evitare la lavorazione a posteriori delle superfici di scorrimento. Molto spesso infatti ciò risulta in una velocità di usura più elevata. Rappresenta un'eccezione p. es. iglidur M250, che è molto adatto a una lavorazione a posteriori. In altri cuscinetti iglidur, gli svantaggi della lavorazione di una superficie di scorrimento possono essere compensati mediante lubrificazione durante l'installazione.

 

Linee guida per la lavorazione

ProceduraRotantePerforazioneFresatura
Materiale strumentoSSSSSS
Avanzamento [mm]0,1 ... 0,50,1 ... 0,5fino a 0,5
Angolo di gioco5 ... 1510 ... 12 
Angolo di serraggio0 ... 103 ... 5 
Velocità di
taglio [m/min]
200 ... 50050 ... 100fino a 1000



I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH