Verschleißfeste Kunststoffrollen in Klammersternen verdoppeln Standzeit

Neu entwickelte Zweikomponenten-Rollen in Abfüllmaschinen beweisen sich unter Dauerbetrieb

Die Nachfrage nach verpackten Getränken steigt. Damit das Handling bei den unterschiedlich großen Glas- und PET-Flaschen schnell und zuverlässig geschieht, spielen in den komplexen Getränkeabfülllinien sogenannte Klammersterne eine wesentliche Rolle. Vor allem im oberen Leistungsbereich sind sie sehr hohen Belastungen ausgesetzt. Seit sie mit Zweikomponenten-Kunststoffrollen ausgerüstet worden sind, hat sich ihre Standzeit nahezu verdoppelt.

Problem

  • Was wurde benötigt: iglidur-Polymergleitlager, aus dem Werkstoff iglidur J mit TPU-Außenmantel als Zweikomponenten-Rolle
  • Anforderungen: Die Anlagen laufen im Dauerbetrieb, es werden in großen Brauereien bis zu 66.000 Flaschen pro Stunde durchgeschleust. Es brauchte daher eine verschleißfeste und langlebige Lagerlösung.
  • Branche: Getränkeindustrie, Abfüllanlagen
  • Erfolg für den Kunden: Die iglidur J Rolle mit TPU Außenmantel hat sich als ideale Lösung herausgestellt, denn sie dreht sich leichtgängig und vor allem verschleißfrei an der Achse und sorgt für einen reibungslosen Betrieb. Krones hat keinerlei Reklamationen mehr und die Lebensdauer ist deutlich verlängert.
Getränkeabfüllung Krones Der Klammerstern der Krones AG, Neutraubling, kann Glas- und PET-Flaschen bis zu einer Größendifferenz von 20 mm problemlos greifen. Auf einem Karussell werden die Flaschen in rasanter Geschwindigkeit an nachfolgende Maschinen übergeben.

Problem

Die Krones AG ist einer der weltweit führenden Anbieter von Getränkeabfüll- und Verpackungstechnik. Das Unternehmen plant, entwickelt und fertigt Maschinen und komplette Anlagen für die Bereiche Prozess-, Abfüll- und Verpackungstechnik sowie Intralogistik.
Die Krones AG ist dabei bestrebt, für jede Anforderung die passende Lösung zu finden. Beispiel: Inspektions-, Füll- und Etikettiertechnik von Glas- und PET-Flaschen. Hier beweisen sogenannte Klammersterne vor allem im Bereich der Inspektionstechnik ihre Leistungsfähigkeit. Auf einem Karussell werden die Flaschen in rasanter Geschwindigkeit an Kameras vorbeigeführt, die Zustand und Art der Einzelflasche, aber auch mögliche Verschmutzungen erkennt. Anschließend werden die Flaschen über einen Klammerstern an andere Bereiche weitergegeben, beispielsweise an die Etikettierung.

Zwischen den einzelnen Klammerpaketen des Klammersterns geht eine PEEK-Drehachse durch, die – über einen Steuerbolzen angesteuert – für das Öffnen und Schließen der Klammern sorgt. Gerade die Rollen sind hier früher schnell verschlissen, so dass sich Stillstände der Anlagen und Reklamationen auf Kundenseite häuften.

Dies ist gerade deshalb problematisch, da der Klammerstern im Betriebsalltag von Brauereien hoch belastet wird. Ein Klammerstern gleicht eine Durchmessertoleranz von 20 mm aus und greift daher verschiedene Flaschengrößen, ohne gewechselt zu werden. Im oberen Leistungsbereich werden in großen Brauereien bis zu 66.000 Flaschen pro Stunde durchgeschleust, was bedeutet, es kommt stündlich zu 66.000 Öffnungs- und Schließvorgängen. Um die Lebensdauer der Rollen zu erhöhen, wurden daher zahlreiche Versuche mit einer Reihe von Materialien durchgeführt. Krones hatte zunächst verschiedene Kunststofflieferanten kontaktiert, allerdings stellten sich die gewünschten Ergebnisse nicht ein.

Lösung

Die Lösung der Probleme ergab sich durch den Einsatz von Zwei-Komponentenrollen in den Federklammern. Diese wurden gemeinsam durch Krones und igus für den Klammerstern erarbeitet, mit dem Ziel, die Standzeit deutlich zu verlängern. Für die innen liegende Rolle wurde der Polymerwerkstoff iglidur J gewählt, der sich seit Jahren in allen industriellen Bereichen der Verpackungs- und Abfülltechnik bewährt. Sie wird ergänzt durch einen TPU-Außenmantel.

Erste Versuche mit Rollen aus iglidur J Material ergaben zunächst, dass der Reibwertunterschied von innen nach außen nicht groß genug war, um dauerhaft für verschleißfreie Bewegungen an der teuren PEEK-Drehachse zu sorgen. Erst die neue Zweikomponenten-Variante mit einem guten Reibwert innen und einem schlechten Reibwert außen führte zum Ergebnis. Die iglidur J Rolle mit TPU Außenmantel hat sich für die Anforderungen vor Ort als ideale Lösung herausgestellt, denn sie dreht sich leichtgängig und vor allem verschleißfrei an der Achse und sorgt für einen reibungslosen Betrieb. Krones hat  keinerlei Reklamationen mehr und die Lebensdauer ist deutlich verlängert.

Bevor die Zweikomponenten-Rollen in die ersten Anlagen von Krones eingebaut wurden, wurden sie nahezu ein Jahr lang getestet. Während für den TPU-Außenmantel anfangs die Farbe orange gewählt wurde, wird dieser heute in der Hausfarbe blau geliefert. Das Blau passt besser zu den Maschinen und hat daneben die RoHS-Zulassung, weshalb diese Rollen nun seit Sommer 2009 verbaut werden. Geliefert werden die tribooptimierten Kunststoffrollen in sechs unterschiedlichen Baugrößen. Das hat etwas mit der Größe der Flaschen und damit dem Öffnungswinkel der Klammern zu tun. Die Rollen gibt es für Flaschendurchmesser von 50 mm bis 110 mm. Der Öffnungswinkel für eine 3 Liter Colaflasche etwa, die auf dem amerikanischen Markt üblich ist, muss für ein effektives Handling entsprechend groß sein. Aufgrund der Größe und Schwere der Flaschen können in diesen Abfüllanlagen stündlich „nur“ 20.000 Flaschen über den Multifunktionsstern geschleust werden.

„Wir hatten zunächst verschiedene Kunststofflieferanten kontaktiert. Aber die Ergebnisse waren nicht zufriedenstellend. Entweder verschlissen die Rollen noch stärker oder die Drehachse. Erst als wir igus ins Boot holten, kamen wir allmählich der Problemlösung näher. [...] Wir haben nun keinerlei Reklamationen mehr, die Lebensdauer ist deutlich verlängert. “

Jürgen Steimmer, Gruppenleiter Etikettiertechnik, Krones AG

 
Getränkeabfüllmaschine In jedem Klammerpaket – hier für die Inspektionstechnik – sind acht schmier- und wartungsfreie iglidur Rollen verbaut.
Getränkeabfüllung Zweikomponenten-Rollen Das neue Zweikomponenten-Rollen, für Krones entwickelt, ist eine Variante aus iglidur Kunststoffrolle und TPU Außenmantel. Sie gewährleistet leichtgängige und verschleißfreie Bewegungen an der teuren PEEK-Drehachse.
Getränkeabfülung Rollest aus iglidur J Die Rolleist aus dem tribo-optimierten Polymerwerkstoff iglidur J gefertigt, der Außenmantel besteht aus TPU.

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten


Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier



The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH