Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)

Guidage de l'énergie modulaire pour un tour multibroche révolutionnaire de DMG Mori

Un guidage de l'énergie à double rayon de courbure très dynamique permet des angles de rotation de 540° dans un espace réduit.

Après moins de deux ans de mise au point, DMG MORI inaugure une ère nouvelle dans le domaine des automates de tournage multibroches. La gamme MULTISPRINT actuelle fait en effet figure de véritable révolution technologique dans le tournage automatisé. Le tour en lui-même, efficace, tout comme les processus de production rapides, précis et variés font de la MULTISPRINT une machines aux possibilités quasi illimitées. Haute performance et qualité de pointe, mise au point et fabrication en Italie, avec un soutien et un accompagnement d'Allemagne. Nous proposons pour cela un guidage de l'énergie très particulier combinant de manière innovante mouvements rotatifs et mouvements linéaires.

Fiche signalétique

  • Produits requis : guidage de l'énergie à double rayon de courbure dans l'enrouleur et six chaînes porte-câbles linéaires, le tout livré sous forme de solution readychain entièrement confectionnée
  • Exigences : vitesses de déplacement et accélérations élevées combinées à une grande précision ; nécessité de guider un grand nombre de câbles dans un espace réduit, en toute sécurité ; système modulaire et facile à entretenir
  • Secteur : construction de machines-outils, tours multibroches
  • Bénéfice pour le client : le guidage de l'énergie à double rayon de courbure se trouvant dans l'enrouleur peut suivre des angles de rotation allant jusqu'à 540° et permet un double rayon de courbure ; les chaînes porte-câbles peuvent être raccordées individuellement, elles sont faciles à entretenir et à usiner, offrant ainsi une grande modularité et un entretien simple
Découvrir d'autres produits pour les machines-outils

Produits utilisés

Demander un échantillon gratuit

► Boîte d'échantillons chaîne porte-câbles readychain

Problème

C'est sur l'EMO à Hanovre, le plus grand salon du monde consacré aux machines-outils, que la MULTISPRINT de DMG MORI a été présentée comme véritable révolution dans le génie mécanique. Elle est la première machine à combiner un automate de tournage multibroche à la technologie SWISSTYPE. Ceci avec un axe Y sur chaque position de broche.
La MULTISPRINT pose de nouveaux jalons en termes de productivité et d'efficacité. Avec elle, le client dispose d'une flexibilité maximale pour la production de masse de pièces d'un diamètre allant jusqu'à 50 millimètres.
La pièce maîtresse de la machine est un tambour équipé de six broches qui permettent d'usiner plusieurs pièces en même temps. Les broches principales dans le tambour ont une course allant jusqu'à 180 millimètres. Le tambour déplace les pièces vers les outils avec une grande précision et une grande rapidité. 0,65 secondes suffisent pour se rendre de l'une des six broches à la position suivante. Pour un retour en position initiale après l'usinage dans les six stations, une rotation de 300 degrés du tambour sur lui-même est nécessaire. Cette pièce de plus de trois tonnes le fait en une seconde seulement. Les tiges en position de chargement traversent le chargeur pour venir en position d'usinage.
Dans sa recherche d'un système de guidage de l'énergie adapté, le constructeur mettait en avant la vitesse de déplacement et l'accélération du tambour et la précision, mais pas seulement. La solution recherchée devait aussi être en mesure de guider un grand nombre de câbles dans un espace relativement petit, l'espace de travail pour les mécaniciens derrière le tambour devant être aussi grand que possible. L'entretien et la remise en état étaient aussi des critères importants. La solution devait donc être modulaire et de ce fait facile à manipuler et à entretenir.

Solution

C'est un des nos guidages de l'énergie à double rayon de courbure qui accompagne la rotation du tambour. Il s'agit ici de systèmes spécifiques à un client donné destinés aux mouvements circulaires avec des chaînes porte-câbles, qui sont utilisés dans les machines outils par exemple, mais aussi dans les engins de chantier. Les modules rotatifs standards sont composés de deux éléments de guidage circulaires. Une partie de la goulotte de guidage est fixée à la partie statique de l'installation et l'autre à sa partie en rotation. Le double rayon de courbure permet un mouvement des chaînes porte-câbles dans les deux sens. Des angles de rotation allant jusqu’à 540° sur un niveau peuvent être réalisés ici.
Le tambour de la MULTISPRINT est composé de deux systèmes en rotation. Le système extérieur abrite les tuyaux tandis que le système intérieur assure le guidage de 24 câbles, douze câbles capteurs et douze câbles servoconducteurs. Six chaînes linéaires accueillent chacune deux câbles capteurs et deux câbles servoconducteurs. L'un des câbles servoconducteurs fournit l'énergie pour les mouvements linéaires des broches principales dans le tambour et l'autre entraîne le moteur de la broche.
Une très grande importance a été accordée à la modularité des différents composants lors de la mise au point. Les chaînes linéaires peuvent être raccordées individuellement et sont faciles à entretenir et à manipuler. Et les pièces en tôle conçues par nos soins pour la fixation à la machine sont en plusieurs parties. Cela facilite la manipulation des readychain chez le client et le confectionnement dans notre usine. La solution remplit donc tous les critères énoncés en matière de facilité de montage. Enfin, les chaînes et les câbles de la solution readychain® s'accommodent aussi d'un espace de montage relativement petit dans la machine.
« La longue expérience dont dispose igus dans le développement de systèmes de chaînes porte-câbles sur mesure est une source de grande confiance. A laquelle viennent s'ajouter de nombreuses possibilités de tests. [...] La solution readychain d'igus a changé la donne pour nous. »

Mirko Passerini, directeur technique sur le site italien GILDEMEISTER Italiana S.p.A. de DMG MORI
Centres de tournage multibroches Douze machines MULTISPRINT peuvent être produites en même temps dans le nouveau hall de production de DMG MORI à Brembate di Sopra.
Automate de tournage multibroche avec chaîne porte-câbles Le système de chaînes porte-câbles igus dans toute sa complexité, entièrement monté sur le tambour à broches de la machine.
Chaîne porte-câbles Les techniciens de Cologne ont besoin de deux jours et demi environ pour le montage des câbles préconfectionnés dans les chaînes porte-câbles et les guidages en métal.

"motion", le magazine dédié aux systèmes de chaînes porte-câbles (en anglais)

Améliorer la technicité ... baisser les coûts.

Dans ce magazine igus®, vous trouverez de nombreux exemples d'applications et de nombreuses possibilités d'utilisation des systèmes de chaînes porte-câbles prêts à monter pour améliorer votre technicité et baisser vos coûts.
Demander un exemplaire ici.


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH