Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)
Una coppia perfetta:
igus e HARTING
per un collegamento perfetto

Cavi preassemblati con connettori HARTING

Una coppia perfetta - igus readycable: preassemblaggio di cavi industriali per cavi chainflex con connettori plug-in industriali HARTING. Dai singoli cavi di comando preassemblati fino a soluzioni di assemblaggio personalizzate - la qualità dei cavi chainflex, combinati con connettori HARTING di tipo Han 3A, 6B, 10B, 16B e 24B forniti come soluzione readycable pronta per il collegamento per applicazioni industriali, elimina il lungo processo di assemblaggio dei connettori e garantisce componenti affidabili.
 

Sistema modulare o monoblocco

Che cos'è la tecnologia monoblocco?

Per ogni alloggiamento del connettore viene installato un solo inserto. Questi connettori plug-in sono disponibili nelle dimensioni di alloggiamento 6B, 10B, 16B e 24B.
I connettori plug-in della serie Han® EE sono progettati per il grado di contaminazione 3 a 500 V quando sono completamente assemblati. Una disposizione di contatto modificata consente l'uso nello stesso grado di contaminazione per tensioni superiori fino a 1.000 V. Quando i connettori plug-in sono completamente equipaggiati, è possibile anche una tensione di riferimento più elevata, ma con un grado di contaminazione inferiore. 

Cosa si intende per sistema modulare?

Han-Modular® combina diversi moduli di connessione Harting in un unico alloggiamento. È possibile combinare segnali, alimentazione, dati e tubi pneumatici, il tutto in un unico alloggiamento.  
Le dimensioni standard degli alloggiamenti rimangono invariate e, invece di un monoblocco, è possibile combinare diversi inserti all'interno di un unico alloggiamento. 
Inoltre, i requisiti di spazio sono ridotti, poiché il numero di alloggiamenti è ridotto e allo stesso tempo la funzionalità è aumentata.

Vuoi configurare il tuo sistema modulare? 
Contattaci. 
Richiedi Han-Modular®
Monoblocco Harting
Harting Modulare

Tecnologia monoblocco


Connettore a innesto industriale di HARTING

Cosa lo rende speciale?

igus ha dei buoni motivi per fidarsi della collaborazione con HARTING quando si tratta dell'assemblaggio dei cavi: oltre alla capacità di integrazione nella loro produzione, i seguenti fattori sono stati significativi per la scelta di HARTING come fornitore di connettori a innesto modulari: 
 
  • qualità e innovazione dei connettori a innesto
  • forniture affidabili e competitività del fornitore
  • assemblaggio dei cavi variabile basato su Han-Modular® e tutte le dimensioni di installazione convenzionali Han 3A, 6B, 10B, 16B e 24B
  • chiarezza del design dei connettori rettangolari HARTING: assemblaggio facile di tutte le parti, quali alloggiamento del connettore, inserti perno e attacco o pressacavi
Assemblaggio di cavi con connettori HARTING

Assemblaggio di cavi igus con connettori HARTING

igus readycable e HARTING

Cosa caratterizza questa collaborazione speciale?

Con HARTING come fornitore e partner di progettazione di connettori a innesto industriali modulari Han®, la produzione di readycable igus può dare il meglio di sé.  Qualità, tempi di esecuzione, produttività e anche il prezzo sono tutti buoni motivi per l'assemblaggio di cavi industriali presso igus. La combinazione della lavorazione mediante macchina dei contatti negli inserti di HARTING con la lavorazione a monte mediante macchina dei cavi, le aree di assemblaggio specializzate e i cuscinetti Kanban porta a una flessibilità ineguagliabile dei readycable igus:
  • Pronti per il collegamento direttamente dal produttore del cavo
  • Esattamente nella lunghezza desiderata (taglio con precisione al cm) 
  • Nessun valore o quantitativo d'ordine minimo
  • Pronti alla spedizione entro 24 ore dal magazzino 
  • Forme speciali di assemblaggio fanno parte della nostra attività quotidiana

Perché il prodotto dovrebbe mantenere le promesse

36 mesi di garanzia sui cavi chainflex e strumento di calcolo della durata di servizio basato su 2 miliardi di cicli prova all'anno

I cavi chainflex utilizzati per i prodotti readycable vengono sottoposti a test intensivi nel laboratorio di prova di 3.800 m² dell'azienda, il più grande del settore. I cavi readycable pronti per il collegamento garantiscono una lunga durata d'esercizio grazie a test estensivi e controlli di qualità nel laboratorio aziendale e a più di 25 anni di esperienza nella produzione e nell'assemblaggio di cavi.
 
igus è la prima azienda tedesca a far convalidare questa promessa per i cavi chainflex. In un complesso processo di certificazione, l'istituto americano "Underwriters Laboratories" ha confermato l'accuratezza della promessa di una  "garanzia di 36 mesi sui cavi chainflex, con lo strumento di calcolo della durata d'esercizio basato su 2 miliardi di cicli di prova all'anno di igus®". Questo fa dell'azienda di Colonia la prima in Europa a far accertare le proprie dichiarazioni pubblicitarie da un istituto di test. In futuro, ogni cavo chainflex che lascerà la fabbrica - in qualsiasi parte del mondo - sarà identificato dall'etichetta di marketing UL con il numero unico (B129699) riferito a igus.
Etichetta di marketing UL-verified per chainflex

Module Connect

Module Connect - l'interfaccia su misura

Un modulo di connessione pronto per il collegamento, invece di molti connettori individuali

Il Module Connect è un nuovo tipo di connettore a innesto per il collegamento di diversi cavi elettrici, cavi in fibra ottica e tubi pneumatici. È caratterizzato da un alloggiamento compatto e piatto e può essere utilizzato ovunque sia necessario collegare numerosi cavi nello spazio di installazione più piccolo possibile.
 
Si tratta di uno sviluppo congiunto di igus e HARTING, che sfrutta il connettore a innesto altamente personalizzabile Han-Modular di HARTING. Tutte le parti sotto forma di moduli utilizzati, telai articolati e alloggiamenti possono essere liberamente combinati tra loro su base modulare e possono essere ordinati per l'assemblaggio di cavi presso igus come readycable. Nel 2018 igus ha dato il via libera ai primi progetti pilota.

Altri connettori a innesto industriali

Connettori a innesto ad alte prestazioni, connettori a innesto di segnale e diverse migliaia di componenti per connettori – igus offre un alto livello di disponibilità con tempi di consegna brevi.

Cavi venduti al metro

Cavi venduti al metro per applicazioni in movimento in catene portacavi: chainflex soddisfa tutti i requisiti di compatibilità elettromagnetica nonché standard e linee guida quali UL, CSA, EAC e molti altri.

Cavi per azionamenti pronti per il collegamento

Con circa 4.600 cavi assemblati per motori, servomotori, segnali ed encoder, igus è il numero 1 al mondo quando si tratta di cavi assemblati per l'uso in catene portacavi.  

Sistemi per catene portacavi preassemblati

Sistemi per catene portacavi assemblati da un'unico fornitore: risparmiate fino all'80% dei costi di processo con le nostre offerte igus readychain.  



I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH